Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 主题中讨论的其他器件: BQ25620
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找符合以下条件的充电器 IC;
1.电池为锂聚合物电池、1节、4000mA、
2、充电电流:3A
3.具有内部电源路径。
4.具有运输模式、可使用专用引脚从运输模式唤醒。 (客户应将 Tact 开关连接到引脚。)
-客户希望在运输模式下没有电流通过电源路径,所以主 MCU 不能运行。
5.首选独立控制接口。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯