Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100
您好、TI 专家!
电池充电器 BQ25616/BQ25616J 能够以某种方式检测到所连接的电池、我们需要了解具体情况。 这有助于我们了解以下问题。
如果电池处于深度放电模式、则有时无法检测到电池、无法恢复电池。 在深度放电模式下、电池内部的集成式串行 FET 为开路状态、以保护电池电芯。 若要恢复电池并关闭集成式串行 FET、应开始一个充电周期。 在电池中、TI 电量监测计 BQ78Z100与电池配置1S2P 组装在一起。 根据数据表中的建议、BQ25616的 TS 引脚通过10k 连接到 GND、通过10k 连接到 REGN。
下面是我对此主题的问题:
1) 1)检测电池的条件或阈值是什么? 测得的电流是否存在阈值?
2) 2)我们如何强制 BQ25616在未连接电池的情况下检测电池? 这可以帮助我们更好地了解问题。
此致、
帕特里克