This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:检测电池的条件或阈值是什么?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358541/bq25616-what-is-the-condition-or-threshold-to-detect-a-battery

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100

您好、TI 专家!

电池充电器 BQ25616/BQ25616J 能够以某种方式检测到所连接的电池、我们需要了解具体情况。 这有助于我们了解以下问题。

如果电池处于深度放电模式、则有时无法检测到电池、无法恢复电池。 在深度放电模式下、电池内部的集成式串行 FET 为开路状态、以保护电池电芯。 若要恢复电池并关闭集成式串行 FET、应开始一个充电周期。 在电池中、TI 电量监测计 BQ78Z100与电池配置1S2P 组装在一起。 根据数据表中的建议、BQ25616的 TS 引脚通过10k 连接到 GND、通过10k 连接到 REGN。

下面是我对此主题的问题:

1) 1)检测电池的条件或阈值是什么? 测得的电流是否存在阈值?

2) 2)我们如何强制 BQ25616在未连接电池的情况下检测电池? 这可以帮助我们更好地了解问题。

此致、

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1) 1)对于仅电池模式、通过强制 BAT 引脚上的电压高于 VBAT_UVLOZ 来检测电池。 BATFET 将在 VBAT_DPLZ 处开启。

    2)充电器会将 BAT 电容器充电至调节电压。 主要问题是所用电池的保护器在哪里? 换言之、再次建立连接的条件是什么?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔