This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电 IC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622, LM5013, BQ25606, BQ25185, BQ25628, BQ25629, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357885/bq25616-charging-ic

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件:LM5013BQ25606BQ25185BQ25628、BQ25620、 BQ25629BQ25638、BQ25622

尊敬的社区:

我正在使用具有一个板载 MCU 用于 CAN 通信的 Quectel EC200 GSM 模块。

该器件由降压转换器 LM5013供电、1000mA 45g 的备用电池也可供电。  
 当主电源切断时、器件必须自动切换到备用电池电源。  

为此、我需要特定的充电 IC、并具有以下特性。

1、)充电 IC 输入电压必须至少为5V DC。
2.) 充电 IC 必须具有高达+5V 直流电的升压转换器、以便在充电时也将电池电压升高、即3.2V - 4.2V 至+5V 直流电高达1.2至2A。 该器件需要+5V 的电压才能运行。
3.) 充电 IC 没有外部配置接口(UART/I2C)、并且充电电流必须由外部 RC 电路控制。 (充电电流可能会与500mA 4541 Amp 不等)
4.)充电和放电状态指示、
5.) 充满电时自动切断。
6.) 自动切断、以防止过度放电。

您能不能帮助我找到最经济高效的解决方案、以满足我的应用需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    BQ25606应能够提供足够的输入功率、支持充电器为电池充电并将 SYS 引脚调节到适当的电源。

    另一种选择是使用 BQ25185、并在 Sys 引脚后放置一个升压 IC。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何 IC 可以同时实现工作充电和升压、就像移动电源中的 IC 一样? 该移动电源包含一个为锂聚合物电池充电并同时将电压升高到+5V 的 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    我们拥有在正向模式下为电池充电并可在反向模式下升压电池的充电器 IC;但是、这些充电器需要 I2C 来通知充电器何时处于正向或反向模式。  客户会对此感兴趣吗?

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles  
    感谢您的回复

    请分享 IC 名称。 都将介绍数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    您可以参阅 BQ25620、BQ25622、BQ25628、BQ25629和 BQ25638。

    此致、

    查尔斯·哈森