主题中讨论的其他器件:LM5013、 BQ25606、 BQ25185、 BQ25628、BQ25620、 BQ25629、 BQ25638、BQ25622
尊敬的社区:
我正在使用具有一个板载 MCU 用于 CAN 通信的 Quectel EC200 GSM 模块。
该器件由降压转换器 LM5013供电、1000mA 45g 的备用电池也可供电。
当主电源切断时、器件必须自动切换到备用电池电源。
为此、我需要特定的充电 IC、并具有以下特性。
1、)充电 IC 输入电压必须至少为5V DC。
2.) 充电 IC 必须具有高达+5V 直流电的升压转换器、以便在充电时也将电池电压升高、即3.2V - 4.2V 至+5V 直流电高达1.2至2A。 该器件需要+5V 的电压才能运行。
3.) 充电 IC 没有外部配置接口(UART/I2C)、并且充电电流必须由外部 RC 电路控制。 (充电电流可能会与500mA 4541 Amp 不等)
4.)充电和放电状态指示、
5.) 充满电时自动切断。
6.) 自动切断、以防止过度放电。
您能不能帮助我找到最经济高效的解决方案、以满足我的应用需求?