This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:D-/D+数据多路复用器的合适替代产品

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS25751, TPS65982, TPS25750, BQ25756E, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356815/tps65982-suitable-replacement-with-d--d-data-multiplexer

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25756E、TUSB4020BI、 BQ25756、TPS25751

您好!

我的客户端希望有 USB 集线器用于充电(USB PD 3.0)、以及通过 D-和 D+引脚与下游器件通信。 例如、笔记本电脑需要插入、能够以20V 5A 的电流充电、但也能与同样已插入的硬盘和闪存棒通信。 只有 D- D+、CC1/2和电源连接可用。

在搜索中、我认为我找到了该项目所需的 IC TPS65982、但它似乎已被淘汰...

我的问题是:是否有一个 IC 可以用类似的函数替换它? 是否可能有2或3 IC 解决方案可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    专家将很快与我们联系。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以不使用 TPS65982、而是将 TPS25750与 BQ25756E 一起并首先使用 TUSB4020BI 集线器、以便一个输出将转到用于 BC 1.2的 TPS25750、另一个输出将转到下游器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 TPS25750与 BQ25756E 一起使用、并将 D-和 D+直接连接到 TPS25750以及另一个下游器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25751能够与 BQ25756搭配使用。 它将根据应用程序自定义工具中的配置集自动控制 BQ25756。  

    是否还需要对 BC1.2进行充电? 如果不是、实际上不需要多路复用器、您可以从 USB-C 端口将两个 D+引脚连接在一起、将两个 D-引脚连接在一起、并通过您的系统进行路由。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 TPS25751、因为没有人有库存、TI 限制客户数量为50件。 TPS25750有很多库存、但在任何地方都找不到 TPS25751。 很好、我会使用不同的 IC。 我想使用 TI 提供的其中一个稳压器的主要原因是、USB PD 无缝集成并且附带了降压升压转换器。 但如果没有存货它毫无意义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    TPS25751刚刚发布、因此我们说到储备不断增加。 50个器件限制只是暂时的、以便一直在等待此器件的客户在第1天下初始订单、而不会耗尽库存。 听起来这适用于新项目、但在投入生产之前、订单数量不会受到限制。