主题中讨论的其他器件: TPS25750、 BQ25756E、TUSB4020BI、 BQ25756、TPS25751
您好!
我的客户端希望有 USB 集线器用于充电(USB PD 3.0)、以及通过 D-和 D+引脚与下游器件通信。 例如、笔记本电脑需要插入、能够以20V 5A 的电流充电、但也能与同样已插入的硬盘和闪存棒通信。 只有 D- D+、CC1/2和电源连接可用。
在搜索中、我认为我找到了该项目所需的 IC TPS65982、但它似乎已被淘汰...
我的问题是:是否有一个 IC 可以用类似的函数替换它? 是否可能有2或3 IC 解决方案可以实现这一点?