This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户要求我们采用 TPS23730将48VOUT 设计从48VIN~56VIN 改为48VOUT。
起初、我们认为是不可行的、因为占空比只有大约74.5%。 但是、我看到过有关将输出电压更改为48V 的讨论、TI 在 TPS23730的54VOUT 上有一些设计。
使用 TPS23730的48VIN~56VIN 的48VOUT 设计是可行的、对吗? 那么、在占空比仅为74.5%的情况下、48VOUT 有什么可行的原因?
您能否向我提供 TPS23730的54VOUT 设计指南以供参考?
是否需要考虑 TPS23730的48VOUT 设计问题?
谢谢。
尊敬的 Diang:
感谢您的分享、这些内容对于参考设计和推荐的变压器非常有用。
howerver、关于54V 参考原理图、有一些问题我不太清楚。
1.变压器次级侧使用的电路是否应用 RCD 缓冲电路(D16、D17、C15、R30、R31)、如变压器初级侧的 RCD 缓冲电路(R33、C23、D18)?
2、变压器次级侧有很多未安装的元件,是否有需要安装的情况?
您能否帮助查看作为附件的 TPS23730原理图?
如果您有任何建议、请告诉我。
我已通过电子邮件发送了 TPS23730原理图。
尊敬的 Ching-Fei:
我已通过电子邮件将评论意见发送给您。
1.变压器次级侧使用的电路是否应用 RCD 缓冲电路(D16、D17、C15、R30、R31)、如变压器初级侧的 RCD 缓冲电路(R33、C23、D18)?
是的、它看起来像是 初级侧 RCD (R33、C23、D18)的无源钳位电路。 但它位于次级侧。 我认为是为了同样的目的。
2、变压器次级侧有很多未安装的元件,是否有需要安装的情况?
这些未安装的组件适用于可选的 SYNC FET、线路滤波器、缓冲器电路... 根据您的设计偏好和要求、您可以选择使用或不使用它们。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang:
感谢您的反馈、我已根据您的建议更新了原理图。 但是、有些项目我不清楚我是否在邮件中列出。 请告诉我、我发送的原理图是否有任何其他问题。
另一方面、 POE 在变压器的次级侧使用了大量的同步控制、但我们并不很熟悉。 TI 是否有一些信息可供我们学习?
尊敬的 Ching-Fei:
感谢您的更新。
我收到了您的电子邮件、应该可以在3个工作日内回复。
此致、
帝昂
尊敬的 Ching-Fei:
欢迎您! 我已通过电子邮件回复了您的原理图。
下面的文章可能会有所帮助。 通常对于48V 和51W 输出、同步 FET 反激式和二极管反激式的效率可能没有显著差异。
《反激式 SMPS 设计内幕揭秘》文章(https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf)
此致、
帝昂
尊敬的 Ching-Fei:
请点击以下链接:
https://www.ti.com/lit/ml/slup254/slup254.pdf
此致、
帝昂
尊敬的 Ching-Fei:
确认已收到原理图。 将通过电子邮件回复您。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang:
非常感谢您的评论, SCDIS 我会通过邮件与我的 EE 讨论您提到的情况。
尊敬的 Ching-Fei:
没问题!
我们已经通过电子邮件连接、因此我现在更想关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新问题。
此致、
帝昂