This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电源管理-内部论坛

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358676/bq25504-power-management---internal-forum

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25570、BQ25505

大家好、

我们遇到了 电路板上的 BQ25504RGTR PMIC 模块问题。 该设计最初是由一名承包商实施的、我们已经不在船上、我们对 PMIC 了解不多。 你或你团队中的某个人能够提供支持吗? 详情如下所示、并附上设计屏幕截图。 谢谢!

e2e.ti.com/.../assembly_5F00_drawing.PDF

我们希望 VBAT_OK 引脚11为高电平、但它为低电平、我们不知道为什么。 我们测量的是引脚1-13处的~0V、引脚14处的电压为4.00V。 引脚15和16似乎在0和0.4V 之间浮动。我们接下来应该采取什么步骤?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图?发送的 PDF 的加载情况似乎不是很好、我无法真正辨别原理图的外观。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_screenshots.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    查看您的原理图后、有几条注意事项:

    - VBAT_UV = 2.87V

    - VBAT_OV = 3.93V

    - VBAT_OK = 2.84V

    - VBAT_OK_HYS = 3.01V

    -建议 VBAT_OK > VBAT_UV、这样我就会考虑调整这两个值中的一个。

    意外的是、如果引脚14 (VBAT)上存在4伏的电压、则引脚15 (VSTOR)应远低于4V。 您能为 VSTOR 和 VBAT 提供波形吗? 此外、如果您的 VSTOR 引脚连接到大负载、则原理图中似乎没有指示有任何负载连接到 VSTOR、这正是此器件通常期望的位置。 最后、是否在多个 IC 上出现过这种情况、如果是、替换 IC 是否可以改善问题?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复

    我们发现我们的制造商 在 R_uv1中填充了不正确的电阻器值。 806k、而不是698k。 我不认为这会导致这个问题,但也许我错了。 无论如何、我们都要修改设计来简化它、并在下一次修订时继续进行测试。

    PMIC 右侧的某个逻辑电路有助于确定是否应启用 LDO。 对我们来说、情况变得复杂了、因此我们正在消除这种情况并制定一个新计划:只要电池输出功率、并通过我们的 MCU 测量电池、就始终启用 LDO (通过运算放大器) 和确定系统是否应保持在超低功耗模式(我们认为最多只有几 uA)-当电池电压低于3V 时。 电池将始终为3.7V (2.7-4.2V)锂离子/聚合物电池。 对于这个特定的器件、我们打算使用400 mA 电池。 绘制130 mA 的负载在下面的原理图中位于 VDD 上。

    由于简化的设计不需要 VBAT_OK 信号来启用 LDO、我将其悬空。 我还移除了 OK_PROG 和 OK_HYST 的电阻器。

    因为我们没有使用 VBAT_OK、并且负载(通过 LDO)直接连接到电池而不是 VSTOR、所以我们是否也应该移除 VBAT_OV、VRDIV 和 VBAT_UV 处的电阻分压器?

    您能否查看 PMIC 和 LDO 的修订版原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不认为这会导致这个问题,但也许我错了。 [/报价]

    我同意、如果电池电压为4V、这不应该导致此问题。 我仍然建议仔细检查焊接、或者将 IC 替换为4V BAT、会产生4V VSTOR。

    只要电池输出功率并让我们的 MCU 测量电池(通过运算放大器)并确定系统是否应保持超低功耗模式,就始终启用 LDO (我们最多只考虑几 uA)-当电池电压低于3V 时、该 电池将始终是3.7V (2.7-4.2V)锂离子/聚合物电池。 对于这个特定的器件、我们打算使用400 mA 电池。 绘制130 mA 的负载位于下面示意图中的 VDD 上。

    这是可能的解决方案、但您将失去 BAT_UV 保护功能、因为器件无法断开电池与负载的连接。  

    由于我们没有使用 VBAT_OK,并且负载(通过 LDO)直接连接到电池,而不是 VSTOR,所以我们是否应该移除 VBAT_OV、VRDIV 和 VBAT_UV 处的电阻分压器?[/QUOT]

    仍需要 VBAT_OV、因为这可控制电池充电电压并防止电池过充。 我也建议保留 VBAT_UV 电阻器、以便实现更确定的器件行为。 如果要尽可能减少电流消耗、可以增加这些电阻器的值、只要 BAT_UV 的电阻总和小于10MOhms、VBAT_OV 的电阻总和也小于10MOhms。

    MCU 测量电池(通过运放)并确定系统是否应保持在超低功耗模式(我们最多只认为只有几 uA)

    VBAT_OK 信号可用于此目的、除非首选该外部运算放大器方法。

    您能否查看此修订版原理图中的 PMIC 和 LDO?

    在我看来、设计看起来不错、但我可以考虑与 LDO 团队的某个人核实、以确认该器件的原理图。 由于充电器的设计看起来不错、我需要注意的一点是电阻器命名惯例似乎发生了翻转(即 RUV1连接到 VRDRV、RUV2连接到 GND)。 这没问题、值看起来不错、但在参考数据表时、可能会令人困惑、因为数据表使用了相反的惯例:

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我们在多个电路板上确实看到了相同的行为、因此我们认为这不是一次性焊接问题。 无论如何,我们认为不值得我们花时间研究这个设计,我们现在认为 已经过时。

    我将颠倒电阻器标识符、以与数据表匹配。

    我们希望电池能够充电至接近4.2V。这是否意味着我们需要调整 R_ov 值?

    如果负载直接与电池相连、那么当电池电压降至 VBAT_UV 以下时、不会被切断、对吗?

    在为电阻器计算分压器时、我们应该将 VRDIV 视为什么 ?

    我们感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果负载直接连接到电池,如果电池电压降至低于 VBAT_UV,则不会被切断,正确吗?[/QUOT]

    没错、这通常作为针对电池大量放电的保护功能包含在内、但如果您的电池电压在较低电压下、则可以调整 VBAT_UV 或直接连接到电池。

    我们希望电池能够充电到接近4.2V。这是否意味着我们需要调整 R_ov 值?

    没错。 您可以使用(3/2)* VRDRV *(1+(ROV1/ROV2))公式计算您的 R_ov 所需值。  

    我们应该认为 VRDIV 是什么?

    VRDIV 应等于 EC 表中的 VBIAS、通常为1.25V。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 关于 几分钟前我在电子邮件中 关于 VRDIV 的问题、我找到了电源电路设计师的一些文档。 请参阅随附的。 他的 VBAT_UV 为2.998 V、VBAT_OV 为4.095 V。这更符合我们的需求、但不同意您昨天下午1:40 MT 电子邮件中给出的值。 您能帮助我们了解一下这种差异吗?

    e2e.ti.com/.../Calcs_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    没错。 我使用的典型值为1.2V、我们对 BQ25505和 BQ25570使用了该值、略低于此器件上使用的1.25V。 我相信您分享的 PDF 中分享的价值观是准确的。 看起来选择的值考虑了一定的容差。 4.095V 是配置的电阻器的典型电池稳压电压。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳