请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 大家好、
我的客户希望使用电量监测计来监测温度。 因此、它们放置一个10kOhm 的电阻来假设 BQ 上的温度正常。
我注意到 TS_IGNORE、它似乎可以执行此功能。
我的问题是:
1.忽略 TS 监控的最佳方式是什么? 这两种方法都起作用吗?
2.如果设置 TS_IGNORE=1、如何处理 TS 引脚(悬空或 GND)?

谢谢。
杰伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用电量监测计来监测温度。 因此、它们放置一个10kOhm 的电阻来假设 BQ 上的温度正常。
我注意到 TS_IGNORE、它似乎可以执行此功能。
我的问题是:
1.忽略 TS 监控的最佳方式是什么? 这两种方法都起作用吗?
2.如果设置 TS_IGNORE=1、如何处理 TS 引脚(悬空或 GND)?

谢谢。
杰伊
您好、Jay、
关于1、可以通过在 REGN 到 TS 到 GND 之间放置相同尺寸的电阻分压器(例如、两个10k Ω)来硬件禁用 TS 功能。 或者主机软件可以在上电后使用 TS Ignore =1位。 请注意、如果 VBUS 和 VBAT 都低于相应的 UVLO 阈值、则该位会复位。
关于2、如果 TS IGNORE=1、则 TS 引脚可以保持悬空。
此致、
杰夫