This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:禁用 TS 引脚

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359359/bq25792-to-disable-ts-pin

器件型号:BQ25792

大家好、

我的客户希望使用电量监测计来监测温度。 因此、它们放置一个10kOhm 的电阻来假设 BQ 上的温度正常。

我注意到 TS_IGNORE、它似乎可以执行此功能。

我的问题是:

1.忽略 TS 监控的最佳方式是什么? 这两种方法都起作用吗?

2.如果设置  TS_IGNORE=1、如何处理 TS 引脚(悬空或 GND)?

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    关于1、可以通过在 REGN 到 TS 到 GND 之间放置相同尺寸的电阻分压器(例如、两个10k Ω)来硬件禁用 TS 功能。  或者主机软件可以在上电后使用 TS Ignore =1位。  请注意、如果 VBUS 和 VBAT 都低于相应的 UVLO 阈值、则该位会复位。

    关于2、如果 TS IGNORE=1、则 TS 引脚可以保持悬空。

    此致、

    杰夫