Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件: BQ25798
你好!
我正在评估 BQ25792、并注意到有些令人讨厌。
BQ25792将 VSYS 调节为高于 Vbat 200mV (PWM)或600mV (PFM)-当电池充电被禁用时(不像我熟悉的旧 TI 充电器那样)
在我的设计中、我使用 VSYS 为5V 升压转换器供电:

i 一种 VSYS 几乎无负载(PFM 模式)的状态、VSYS 可达到4.8-4.9V。
我使用的 TPS61235升压转换器需要 Vin 在最大
我想升压转换器启用时、所消耗的电流将使 BQ25798退出 PFM 模式、并将 VSYS 降低至更安全的 Vin、但升压转换器输出负载不会在 t=0时消耗400mA
最根本的一点是、我担心升压转换器在这种情况下会无法启动。
有什么建议我该如何解决?
(可以选择将 TPS61235替换为其他型号)
谢谢!
近红外