This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:当电池充满且放大器未充电时 VSYS 过高

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359474/bq25792-vsys-too-high-when-battery-full-not-charging

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

你好!

我正在评估 BQ25792、并注意到有些令人讨厌。

 BQ25792将 VSYS 调节为高于 Vbat 200mV (PWM)或600mV (PFM)-当电池充电被禁用时(不像我熟悉的旧 TI 充电器那样)

在我的设计中、我使用 VSYS 为5V 升压转换器供电:

i 一种 VSYS 几乎无负载(PFM 模式)的状态、VSYS 可达到4.8-4.9V。

我使用的 TPS61235升压转换器需要 Vin 在最大

我想升压转换器启用时、所消耗的电流将使 BQ25798退出 PFM 模式、并将 VSYS 降低至更安全的 Vin、但升压转换器输出负载不会在 t=0时消耗400mA

最根本的一点是、我担心升压转换器在这种情况下会无法启动。

有什么建议我该如何解决?

(可以选择将 TPS61235替换为其他型号)

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了(抱歉-无法删除此帖子...) 我刚打开"在充电模式下禁用 PFM "、VSYS 降至4.4V