主题中讨论的其他器件: TPS923654、 TPS923655、 TPS923653
您好
在以下情况下、我们需要使用此 LED 驱动器:
1.VIN= 12V、Vout=54V、Iout= 1.5A
2.VIN=20V、Vout=54V、Iout=1.5A。
请告知我们这 两种条件均使用此器件 TPS923652DRRR。
如果是、请分享参考设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在以下情况下、我们需要使用此 LED 驱动器:
1.VIN= 12V、Vout=54V、Iout= 1.5A
2.VIN=20V、Vout=54V、Iout=1.5A。
请告知我们这 两种条件均使用此器件 TPS923652DRRR。
如果是、请分享参考设计。
尊敬的 Udesh:
对于条件1、由于其 开关 FET 逐周期电流限制、此处无法使用 TPS923652。 您可以在此处使用 TPS923654 / TPS923655。 请在此处使用 VSON 封装、因为在这种情况下 WSON 可能没有足够的散热能力。
对于条件2、 如果将电感器电流纹波设计得足够小且不会触发 开关 FET 逐周期电流限制、则可以在此处使用 TPS923652DRRR。 否则、还请 在此处使用 TPS923654 / TPS923655。 您可以在此处使用 WSON 或 VSON 封装。
此致、
周老师
尊敬的 Udesh:
当 Vin = 12V、V_LED = 30V、I_LED = 0.54A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923652 / 3。 您应确保当 V_LED = 12V 时背光单元不会亮起。 否则、您 需要在降压/升压连接中使用 TPS923654 / 5、或者您需要一个电力线 FET 来完全关闭背光单元。
当 Vin = 20V、V_LED = 30V、I_LED = 0.54A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923652 / 3。 您应确保当 V_LED = 20V 时背光单元不会亮起。 否则、您 需要在降压/升压连接中使用 TPS923652 / 3、或者您需要一个电力线 FET 来完全关闭背光单元。
此致、
周老师