This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:TPS923652:TPS923652是否可以在 Vin=12V、Vout (Vf)=54V 且 Io=1.5A 的条件下用于 LED 照明?

Guru**** 2640085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923654, TPS923655, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352364/tps923654-tps923652-can-tps923652-be-used-for-led-lighting-with-vin-12v-vout-vf-54v-and-io-1-5a-conditions

器件型号:TPS923652
主题中讨论的其他器件: TPS923654TPS923655TPS923653

您好  

在以下情况下、我们需要使用此 LED 驱动器:

1.VIN= 12V、Vout=54V、Iout= 1.5A

2.VIN=20V、Vout=54V、Iout=1.5A。

请告知我们这 两种条件均使用此器件 TPS923652DRRR。

如果是、请分享参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

     由于 开关 FET 逐周期电流限制和热限制、单个 TPS923652DRRR 无法在上述任何条件下工作。

    但是、您可以并联多个 TPS92365x 器件、以获得更大的输出功率/输出电流、并使其适用于上述两种条件。   有关具体操作方法、请参阅此 E2E 主题。 此外、我建议您使用 VSON 封装、因为它在三种可用封装中具有最佳的热性能。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我们的输出电流要求为大约0.7A

    以下是两个条件:

    1.Vin = 12V、Vout=54V、Iout = 0.7A

    2.VIN=20V、Vout=54V、Iout=0.7A。

    请告知我们这 两种条件均使用此器件 TPS923652DRRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    对于条件1、由于其 开关 FET 逐周期电流限制、此处无法使用 TPS923652。 您可以在此处使用 TPS923654 / TPS923655。 请在此处使用 VSON 封装、因为在这种情况下 WSON 可能没有足够的散热能力。

    对于条件2、 如果将电感器电流纹波设计得足够小且不会触发 开关 FET 逐周期电流限制、则可以在此处使用 TPS923652DRRR。 否则、还请 在此处使用 TPS923654 / TPS923655。 您可以在此处使用 WSON 或 VSON 封装。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我们使用的是 LCD 显示屏。  

    以下是 LCD 显示屏的规格。

    我们的输入电压为12V、对于其他项目、输入电压为20V。 因此、请告知我们此 IC 是否对我们有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    如有可能、请提供 LED 的 I-V 曲线以便我提供更好的建议。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我们没有 LED 的 I-V 曲线。 我们只有我们与您分享的这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    当 Vin = 12V、V_LED = 30V、I_LED = 0.54A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923652 / 3。  您应确保当 V_LED = 12V 时背光单元不会亮起。 否则、您 需要在降压/升压连接中使用 TPS923654 / 5、或者您需要一个电力线 FET 来完全关闭背光单元。

    当 Vin = 20V、V_LED = 30V、I_LED = 0.54A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923652 / 3。  您应确保当 V_LED = 20V 时背光单元不会亮起。 否则、您 需要在降压/升压连接中使用 TPS923652 / 3、或者您需要一个电力线 FET 来完全关闭背光单元。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    什么是/3这里的 TPS923652 / 3?

    我们的固定输入电压为12V、绝不会低于12V、输出绝不会低于30V。

    情况2: 我们的输入电压固定为20V、不会低于20V、输出也不会低于30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    很抱歉耽误你的时间。

    TPS923652 / 3表示 TPS923652或 TPS923653。

    TPS923654 / 5表示 TPS923654或 TPS923655。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    情形1:

    Vin =12V 且 Vout=54V、Iout = 0.6A

    情形2:

    Vin =20V、Vout=54V、Iout = 0.6A

    请告诉我需要选择哪一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    希望您现在能回来。

    您能帮助解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您可以参阅 数据表中的第9.2节"典型应用"、了解如何设计外部元件并选择正确的器件型号和拓扑。 很抱歉,我 没有时间帮助你检查每一个工作条件-希望你能理解:)

    如果需要、我可以  通过电子邮件与您分享草稿版计算工具。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    了解问题,位能帮我检查这最后一个条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    当 Vin = 12V、V_LED = 54V、I_LED = 0.6A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923654 / 5。

    当 Vin = 20V、V_LED = 54V、I_LED = 0.6A 时、您可以在升压连接中使用 TPS923652 / 3。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    请求  通过电子邮件帮助共享草稿版计算工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我已在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请。 在您接受朋友的请求后,我会通过私人聊天将我的电子邮件地址发送给您。 请通过电子邮件与我联系、我将与您分享草稿版计算工具。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我接受了朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我已通过私聊将我的电子邮件地址发送给您。 请通过电子邮件与我联系。 谢谢。

    此致、

    周老师