This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC7218-Q1:发送 TPIC7218-Q1 (ASIC)的器件 ID 或制造 ID

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343702/tpic7218-q1-send-device-id-or-manufacturing-id-of-tpic7218-q1-asic

器件型号:TPIC7218-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432TPIC7218HALCOGEN

我们希望通过 TPIC7218 -Q1与 TMS570LS0432进行通信(SPI)、因此发送读取命令和写入命令 I 难以通信、因此 也发送器件 ID 和制造 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPIC7218无数据输出?

    您在与 TMS570LS0432通信时是否能够确认每个信号以查看每条线路上的预期信号?

    2个数据帧用于数据输出。

    数据帧格式。

    Br、

    野和市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norikazu!

    这是我团队成员讨论的延续、我们将使用 TM570LS0432控制器设置 TPIC7218的 SPI 接口。

    附加的引脚供您参考、

    我们尝试通过在 V_Relay 附近添加分压器电路来检查电压、方法是通过启用地址0x11的 GE_MR 位来启用 GMR 引脚。 我认为我们无法写入(传输)数据或命令、下面是我们正在处理的代码片段。 您能在这方面提供帮助吗? 读取操作正常工作、因为我们会从特定地址获取一些数据。 如果需要、我可以与您共享 HALCoGEN 配置。

    /* USER CODE BEGIN (0) */
    /*-----------TPIC7218 MIBSPI CODE---------*/
    #include"system.h"
    #include<stdio.h>
    #include"gio.h"
    #include"mibspi.h"
    #include"spi.h"
    #include"mibspi_TxRx.h"
    #include"Delay.h"
    
    /* USER CODE END */
    
    /* Include Files */
    
    #include "sys_common.h"
    
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    void Write_Enable(uint8_t add,uint8_t value);
    uint8_t read_ID(uint8_t value);
    /* USER CODE END */
    
    /** @fn void main(void)
    *   @brief Application main function
    *   @note This function is empty by default.
    *
    *   This function is called after startup.
    *   The user can use this function to implement the application.
    */
    
    /* USER CODE BEGIN (2) */
    uint8_t DATA[1]={0};
    
    mibspiDAT1_t dataconfig1_t;
    /* USER CODE END */
    
    int main(void)
    {
    /* USER CODE BEGIN (3) */
              gioInit(); 
              mibspiInit();
    		  
    		  Write_Enable(0x11, 0x1F);  //This is to enable the GMR Pin by setting up GE_MR bit of 0x11 address
              Delay_second(100);         // This delay is of 100 ms 
              printf("GMR=%X\n", read_ID(0x11));
    
            while(1)
            {
              
    		  printf("Status of F_GMR =%X \t", read_ID(0x06));
              printf("Status of V_REF bit = %X \n", read_ID(0x1D));
              Delay_second(1000);
    
            }
    
    }
    
    /* USER CODE BEGIN (4) */
    void Write_Enable(uint8_t add,uint8_t value)
    {
        uint8_t data[2];
        data[0]=add;
        data[1]=value;
    
        dataconfig1_t.CS_HOLD = TRUE;
        dataconfig1_t.WDEL    = FALSE;
        dataconfig1_t.DFSEL   =  DATA_FORMAT1;
        dataconfig1_t.CSNR    = 0xFE;
    
        mibspiTransmitData(mibspiREG1, &dataconfig1_t, 2,data);
    }
    uint8_t read_ID(uint8_t value)
    {
        uint8_t add =(0x80)|value;
    
        dataconfig1_t.CS_HOLD = TRUE;
        dataconfig1_t.WDEL    = FALSE;
        dataconfig1_t.DFSEL   =  DATA_FORMAT1;
        dataconfig1_t.CSNR    = 0xFE;
    
        mibspiTransmitData(mibspiREG1, &dataconfig1_t, 2,&add);
        mibspiReceiveData(mibspiREG1, &dataconfig1_t,1, &add,DATA);
    
      return DATA[0];
    }
    /* USER CODE END */
    
    

    跳跃解决方案、

    此致、

    Agnideep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!

    有更新吗?

    此致、

    阿格尼代普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会与团队一起回顾并在几天后将我们的回复发送给您

    Br

    野和市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意!

    请尽快为我们提供解决方案、因为我们一直在处理这个问题、我们无法进一步解决。

    此致、

    Agnideep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种可能是由于某些故障检测、不允许写入/启用 GE_MR。

    您能否确认是否检测到与 GMR 相关的故障。  数据表中的表5-7是与 GMR 相关的故障。

    读取命令可以正常工作、对吧?

    您是否还会在将数据写入 TPIC7218时捕获 SPI 波形?  

    Br、

    野和市