This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:使用 BBP 和放大器;BBN 引脚进行电流检测

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357899/bq79616-current-sense-using-bbp-bbn-pin

器件型号:BQ79616

是否可以使用 BBP 和 BBN 引脚测量0.0005欧姆分流电阻器上的 mV 压降。

要测量的最大电流为100A、其分流器上的最大压降为50mV。

根据数据表中的绝对最大额定值、BBP 与 BBN 之间的输入电压指定为-80V 至+80V、这是共模电压 Vcm。

并且根据建议的操作条件、Vbbp-Vbbn 为-600至+800mV。

因此、我当时在想是否可以使用 BBP 和 BBN 引脚来馈送分流器上的 mV 压降、并通过 UART 向微控制器获取相应的 ADC 值以及电压和温度。

是否可以根据 BBP 和 BBN 引脚的输入、使用从 AFE 接收到的 ADC 值来估算 MCU 上的电流值?

此外、AFE '5X'中的 ADC 增益也是多少?

谢谢、此致

易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以就此获得任何建议/建议吗?

    谢谢、此致

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:


    BBP 和 BBN 引脚用于测量汇流条上的压降、该汇流条基本上是一个极低阻抗的电阻器。

    您基本上建议按预期方式使用 BBP/N 引脚。 唯一的区别是测量分流电阻器而不是汇流条、但它们实际上是相同的。 只要您知道分流电阻器的电阻、就可以使用 BBP/N 产生的电压读数轻松计算电流。

    此致!

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们实际上在使用一个0.5毫欧的极低阻值分流电阻器、在最高电流下、会产生不超过200mV 的压降、这完全在数据表中规定的800mV 范围内。

    谢谢、此致

    易卜拉欣