是否可以使用 BBP 和 BBN 引脚测量0.0005欧姆分流电阻器上的 mV 压降。
要测量的最大电流为100A、其分流器上的最大压降为50mV。
根据数据表中的绝对最大额定值、BBP 与 BBN 之间的输入电压指定为-80V 至+80V、这是共模电压 Vcm。
并且根据建议的操作条件、Vbbp-Vbbn 为-600至+800mV。
因此、我当时在想是否可以使用 BBP 和 BBN 引脚来馈送分流器上的 mV 压降、并通过 UART 向微控制器获取相应的 ADC 值以及电压和温度。
是否可以根据 BBP 和 BBN 引脚的输入、使用从 AFE 接收到的 ADC 值来估算 MCU 上的电流值?
此外、AFE '5X'中的 ADC 增益也是多少?
谢谢、此致
易卜拉欣