主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、BQ25798 、 BQSTUDIO
您好、Jeff
在高温55 °C 培养箱环境中进行测试时、我们发现了一个问题、在此环境中、适配器已插入并且电池实际上已放电。
下面是在55 °C 正常充电时的寄存器值(OK_EST.txt 55°)和异常充电时的寄存器值(Bad 55°.txt) 。 您能帮助分析发生了什么情况吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../OK_5F00_55_B000_.txte2e.ti.com/.../bad_5F00_55_B000_.txt
此致、
扬阳市




设置。 这不是一种常见的设置。 我必须在实验室中检查它的功能。