This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:高温充电问题

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332579/bq25792-high-temperature-charging-issue

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、BQ25798 BQSTUDIO

您好、Jeff

    在高温55 °C 培养箱环境中进行测试时、我们发现了一个问题、在此环境中、适配器已插入并且电池实际上已放电。

   下面是在55 °C 正常充电时的寄存器值(OK_EST.txt 55°)和异常充电时的寄存器值(Bad 55°.txt) 。 您能帮助分析发生了什么情况吗? 谢谢!

   e2e.ti.com/.../OK_5F00_55_B000_.txte2e.ti.com/.../bad_5F00_55_B000_.txt

 此致、

扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:

    我们明天会解答您的疑问。 感谢您对此的耐心倾听。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加洛韦、您好!

        您能帮我确认一下上述问题的原因吗? 这有点紧急,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    REG0x1F 值没有道理。  OK 显示 REG0x1F=0x85无效、因为它会同时报告 TS 冷和热。  BAD 显示 REG0x=0x02、这是 TS COOL。  您能否打开 ADC 并在 TS 引脚处测量%?  正常为~50%。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       下面是我们在室温和55 °C 下测试的 TS 引脚电压、我们在电池中使用了大约103AT 的 NTC、电压   应该正确、TS 引脚设计电路也如下。

    电池状态 TS 温度 VREGN
    电池插头 4.267V 室温 5.016V
    电池插头 2.894V 5.007V
    1.998V 55°C 5.007V

    还有一个问题。 即使 TS 电压超过此范围、也不应为电池充电。 当前的情况似乎影响了芯片降压升压开关的功能。 插入适配器后、器件将无法由适配器供电、而是由电池供电。 这种逻辑是否是 BQ25792的正确逻辑? 如果我们想保持芯片在系统中正常的供电功能、不管温度如何(当然、我们无法在高、低的温度下对电池充电)、我们能做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    TS 故障仅禁用针对从 SYS 到 BAT 的电流的充电功能。  IC 还具有热调节功能、用于监控芯片温度并在芯片温度达到125C (默认)时降低转换器输入电流、从而降低输出功率。  您能检查寄存器转储代码吗?  它似乎报告了不良数据。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        感谢您的答复。 我们将再次检查代码。

       我们已在电路板上测量了 BQ25792的温升、低于30 °C、因此即使在55 °C 环境中、与125 °C 之间仍有很大的差距。根据我们进行的实验、 可以看出、问题很明显、当温度低于0 °C 时、也会出现同样的问题、即适配器已插入但整个机器将关闭。 但是、如果拆下电池、在同一环境中似乎没有问题。 在我们的设计中、电池和 BQ25792之间的连接仅由 VBAT 和 VBATP 引脚供电、仅 TS 和 I2C 之间的连接。 因此、我们现在感到非常困惑、因为电池是如何影响 BQ25792系统的正常电源输出的? 您能帮助我仔细检查我们的原理图设计、看看是否有任何问题吗?

        其他信息、 如果电池本身受到保护板(BQ28z610)的保护、并且在电池低于0 °或高于55 °时根本没有输出电压(VBATP)、它是否会影响 BQ25792的正常电源(VSYS)输出?

    e2e.ti.com/.../8512.BQ25792.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    当没有电池或保护器已打开且 BQ25792已启用充电(/CE 引脚处于低电平且 CE 位=1)并且没有 TS 故障时、BATP/BATP 引脚会出现 BATOVP 故障、这会导致 SYSOVP 故障。  SYSOVP 使充电器的直流/直流转换器关闭30ms。  该周期会无限期重复。  您可以通过禁用充电来确认这是问题所在。  如果这是您的问题、那么我建议更改为 BQ25798、因为它没有这个问题。  或者、您可以向 BAT/BATP 添加~200uF 以防止 OVP。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       感谢您的答复。

       我们在室温下重现了同样的问题。 插拔适配器多次后、充电器的直流/直流转换器在插入适配器后很可能不会输出 VSYS、并且器件的电源将成为电池放电电源。 发生这种情况后、无论适配器插拔了多少次、这种现象都不会改变。 在将适配器连接到输出电源并正常为电池供电之前、必须拔下电池和适配器。 根据您的建议、我们在室温下进行了几次实验、似乎可以通过禁用充电(/CE 引脚高电平、CE 位=0)、然后在遇到问题后启用充电来解决我们的问题。 我们的下一步是对高温和低温条件进行实验。

    另外、我可以问一下、使用 BQ25792添加的200uf 电容是否为铝电解电容? 可以使用聚合物电容器吗? 此外、容量是否必须为200uf? 可以超过200uf 吗? BQ25798和 BQ25792引脚对引脚兼容吗? 是否需要更改设计?
    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    多次快速(之间<500ms)插拔可能会导致充电器自动设置 HIZ_EN =1。  主机必须写入 HIZ_EN=0或同时移除芯片 POR 的输入和电池电源。

    798和792是引脚和寄存器兼容的。  200uF 需要具有低 ESR (< 100m Ω)。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        感谢您的答复。  根据您的建议、我们在测试后更新了以下信息:

        1.是否有必要在我们的代码中添加相应的逻辑来解决适配器在插入和拔出时无法充电的问题? 我们已经检查发现该寄存器确实已输入 HiZ-EN=1。 当我们设置 HiZ-EN=0时、可以解析出它。  如何添加该逻辑? 是否有额外的判断标准、或者是否只需检测 HiZ-EN 并在其为1时立即将其设置为0?

       

       2.只能使用该值将电容增加200uf 吗? 其他值可以吗? 由于我们目前没有200uf 的电容器、因此今天我们添加了330uf 聚合物 tan (25m Ω)电容器、并对其进行了高温和低温测试。 没有关机问题。 然而、当我们进行高温和低温循环时、当电池温度达到电池保护温度(可视为电池未输出正常电压时的温度)时、我们发现整个系统会重新启动一次。 在重新启动后、温度继续下降或升高而不会出现任何问题、适配器可以正常为系统供电。 这样做的原因是什么? 电池保护是否会导致 BQ25792直流/直流转换器中断一次? 此外、增大电容后、VBAT 的放电是否会变慢、从而更有可能在插头拔出适配器后将 HIZ_1N 设置为1?
    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    关于1、是的。

    关于2、>= 200uF 有效。  那么、当 TDIE=125C 时、IC 是否达到了热调节范围、此时输入电流(功率)会降低以防止裸片温度上升幅度增大、如果 SYS 输出功率高于钳位输入功率 x 效率、则可能导致 SYS 崩溃? 或者它是否在 TDIE=150C 时达到热关断状态?  ADC 报告 TDIE。  VBAT 放电会稍慢一些、但我不明白这会对 HIZ_EN 问题产生什么影响。  HIZ_EN 是由于电源检测不良、仅关注 VBUS。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       可能我没有很好地描述电流问题。 电流问题不应该是由温度过高引起的。

      问题是:例如、当我对-20 °的-55 °C 进行环境温度测试时、我的电池的低温保护温度被设定为0 °C。

       当我从-20 °C 升至0 °C 时、不会重新启动或关闭、但当电池温度达到0 °C 时机器会自动重新启动一次、然后机器会继续正常工作、直到完成最终的55 °C。  

       同样、当温度从55 °C 下降到0 °C 时也没有问题、但是当电池温度达到0 °C 时、它将重新启动、然后环境温度将继续下降到-20 °C、而不会出现任何问题。

        当电池的温度保护点发生变化时、机器重启时的温度点遵循电池设定的温度保护点。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    TS 函数中会显示上述函数、它会监视电池温度并仅启用/禁用从 SYS 到 BAT 的充电电流。  充电器的转换器不受此影响、并继续提供 SYS 电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        通过我们的实验、 我们可以肯定充电器的转换器会受到影响、因为我们发现在环境温度由低升高的过程中、在0 °的电池放电保护点、我们测量到 VSYS 电压下降到了4V 左右 (如下图所示)、这不足以使我们的机器正常工作。 我们想知道原因是什么? 如何解决?

         

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    REG0x1B 至0x27中的充电器状态和故障寄存器此时报告什么?  热调节?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         bq reg_0x1b = 0xF   

         BQ REG_0x27 = 0x0

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    所有寄存器之间的状态。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、ADC TDIE 通道报告的内核温度是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       请参阅以下文档、两个文档之间的时间差小于1分钟。

       e2e.ti.com/.../20240313OK2.txte2e.ti.com/.../20240313bad2.txt  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       您是否仍在帮助检查? 您能帮助同步任何进度吗? 谢谢!

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    顶部寄存器显示了

    我不明白 VREG=8.4V 但 VBAT=7.4V 的充电器是如何完成充电终止的。  您已  设置。  这不是一种常见的设置。  我必须在实验室中检查它的功能。

    底部寄存器组显示了

    如果您取消选中"disable LDO"、会发生什么情况?  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        感谢您的帮助!

        关于" 我不明白充电器是如何用 VREG=8.4V、但 VBAT=7.4V 来完成充电终止的。",它应该是正确的、因为电池的充电和放电保护点设置在0 °C、我们遇到问题的时间也是围绕这个温度。 此时、可以将其理解为电池的保护作用。

    我们检查了代码、发现寄存器0x12 bit 2 (禁用 LDO)未由我们主动设置、这很奇怪。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    如果电池热敏电阻产生的 TS 引脚电压对应于0 C、则充电器会报告以下情况:

    未完成充电终止。  我注意到以上的 BATOVP。  您是说电池组保护器在检测到0C 时正在打开充电保护器 FET 吗?  如果是这样、BAT 引脚上可能会有一个三角波形、因为 BAT 引脚电容器会充电至8.4V、放电、再充电和重复。  如果你没有使用充电器的 TS 管脚功能来监测电池温度、我建议通过忽略 TS 位 REG0x18[0]来禁用它。  此外、如果电池组保护器通过打开保护器充电 FET 来执行终止、您可以考虑使用 REG0x0F[0]禁用充电器终止。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
       是的、现在电池(BQ28Z610)的充电和放电保护点设置为0 °、机器重启或关机的时间点也在0 °左右。 我不太明白为什么发生 BATOVP? 因为我们也试验了未充满电的电池(BAT 电压远小于8.4V)、当发生问题时、电池电压也低于8.4V。 此外、问题是为什么每次都只在这个温度点发生。 当温度超过此温度点时、无论温度是继续升高还是下降、都不会出现任何问题?
       我们需要使用 TS 函数、所以我们目前正在通过关闭充电0x0F (位5)进行实验、这看起来是有效的。 明天我们将继续进行试验性验证。 谢谢!

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    即使在 BATP 引脚上使用大电容器、也会发生 BATOVP、因为保护器 FET 打开的速度非常快、充电器无法以足够快的速度停止充电电流流出 BAT 引脚。  BAT 电容器对 OVP 过度充电、然后放电至充电期限、然后进一步放电。  您应该在 BAT 引脚上看到三角波形。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       我实际上将测试 BAT 引脚上的波形。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      为了防止出现 OVP、 您建议在 BAT/BATP 中添加一个200uf 电容器。 我们现在在这两个引脚之间有一个 shipFET、因此我们宜将电容器添加到哪个引脚? 另外、您以前建议我使用 BQ25798。 如果我使用它、是否有必要在 BAT/BATP 上添加一个200uf 电容? 如果不需要、我们计划将其替换为 BQ25798。

    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    如果更改为798、BAT 上不需要200uF 电容、以防止在电池移除或保护器 FET 开路时转换器关闭。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        今天我们用 BQ25798替换了芯片(BAT 引脚未增加200uf)、但在电池保护点附近仍有重复重新启动。

       查看寄存器0x26=0x60、VBUS-OVP 和 BAT-OVP 仍然出现、这似乎与您之前的理论不一致。

       为什么会这样呢? 我们的电源 VBUS 最高只具有12V 电压、为什么它还具有 OVP?

    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    只有在热插拔12V 电源时才可能发生 VBUS-OVP。  我建议 在输入端使用 RC 缓冲器或 TVS 二极管来钳制热插拔处的振铃、如 https://www.ti.com/lit/an/sluaal8/sluaal8.pdf 中所述

    BAT_OVP 仍会短暂发生、但不会关闭转换器、因此 SYS 不会崩溃。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       1.1.在我们的实验过程中、VBUS 总是被接入、而不是热插拔。 此外、我们还制作了 RC 监听器、如下面的原理图所示
      2.现在当发生 BAT-OVP 时,SYS 折叠了

       

    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    发布 BQ25798的目的是解决 BQ25792在没有电池的情况下的 BATOVP 问题、该版本适用于其他客户。  其他方面也在发生。  多大的电容(如果 BATP 线路上有)(shipFET 的电池侧)?  是否可以在发生这种情况时发送显示 VBUS、SYS、BAT 和 BATP 的示波器图?  是否在 BATP 处连接了电池?  SYS 上的负载是多少?  寄存器报告什么情况、例如它们发生了 IINDPM 或 VINDPM?

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     在 BATP 中添加了两个22uf 电容、电池仍与 BATP 连接。 如下方的原理图所示;

     今天的实验中没有 OVP 事件、因此尚未测量示波器图。

     但之前出现的适配器已经插入、但电池处于放电状态(此时、电池温度读数为58 °C)。

     我看了看寄存器、没有发现任何明显的异常。

     您能说明一下原因是什么吗? 下图显示了放电期间的寄存器   

    e2e.ti.com/.../adapter-plugin-but-discharge_08FF_58_B00009FF_.txt

    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        请仔细检查我们的原理图设计。 如果原理图设计没有问题、则应该是我们的配置有问题。 我们的配置如下:
    充电电流限制 REG03设置为0x78 (1200mA)
    2.将 REG17设置为0x6a
    3.当温度小于1 °C 或大于50 °C 时芯片充电功能关闭、REG0F 设为0x82、芯片的 CE 管脚为      上拉
    4.看门狗无条件地每500ms 给看门狗一次,把 REG10设置为0x8d
    5.将 REG18设置为0x5e

    另外、我们没有使用 D+/D–、可以挂起芯片的这两个引脚吗? 如果不需要、我们是否需要配置任何寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    我认为原理图没有明显的问题。  寄存器看起来合理、并显示 TS HOT。  方框图显示了连接到电池组的 TS 引脚。  热敏电阻只能连接到监测计或充电器、不能同时连接、因为它们对热敏电阻施加的电压/电流不同。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       我们 NTC 电池组,同时只连接到 充电器。

      我们没有使用 D+/D–芯片的这两个引脚可以悬空吗?  我们是否需要配置任何寄存器?

      现在适配器使用12V/2.5A 电源、连接到 VBUS、但我们将 ILIM_HIZ 引脚设置为3A、可以吗?  

    此致、
    扬阳市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    如果 D+/D-悬空、则 IINDPM 寄存器设置为3A 或 ILIM_HIZ 电阻设置中的较低者。  如果 ILIM_HIZ 将 IINDPM 设置为3A、则充电器会尝试从2.5A 适配器拉取3A、并可能进入 VINDPM、以防止适配器崩溃。  我建议使用 ILIM_HIZ 电阻器将 IINDPM 设置为2.5A 或略低。  充电引脚或启用 ICO、以便充电器自动为您执行该操作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       使用 ILIM_HIZ 电阻器将 IINDPM 设置为2.5A 后、是否需要设置 REG14位2/bit1?

       如果我启用 ICO、除了设置 REG0F bit 4外、是否需要设置位3?

    此致、
    扬阳市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    如数据表中所述、ILIM_HIZ 为 IINDPM 电流限制寄存器设置一个钳位值、以防止主机写入高于钳位值的 IINDPM。   REFG0x14[2]=1完全禁用输入电流限制,仅依靠 IBUS OCP 和/或逐周期开关电流限制来保护 IC 免受损坏。  这样做可能会损坏输入源、因为充电器会消耗尽可能多的电流来为 SYS 负载供电并为电池充电。  REG0x14[1]=0会禁用 ILIM_HIZ 钳位功能、因此会忽略电阻分压器。   您可以通过将其绑定为 REGN 来硬件禁用 ILIM_HIZ。

    REG0x0F[4]=1启用 ICO,它会在触发 VINDPM 后自动尝试查找较低的 IINDPM 值,以防止将来发生 VINDPM 事件。  REGx0F[3]= 1会强制进行 ICO 检查,但并不是很有用,除非 SYS 负载和充电电流接近将充电器置于 VINDPM 中。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       在电池温度保护点(约为0 °C)重新启动或关闭机器的问题似乎与 TS 功能有关。 将0x18 bit0设置为1 (忽略 TS)后、0 °C 似乎没有重新启动或关断问题。我想问原因是什么吗? 为什么它影响 SYS 电压?

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         您是否仍在帮助解决上述问题?

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    耶稣受难日是 TI 的假日。

    我不知道。 禁用 TIS 只影响从 SYS 流入 BAT 的充电电流。  如果寄存器未报告其他故障、则在发生重启/关断时需要查看示波器波形、特别是 VBUS、SYS、BAT 和 REGN 处的电压启动。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         以下是机器以0 °C 重启期间 VBUS、VSYS、VBAT-P 和 VBAT 的波形;
         VSYS、VBAT-P 和 VBAT  在电池保护温度点同时出现压降、超出最小输入范围            后续直流/直流转换器的电压。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    我从来没有见过这样的行为。  这是禁用 TS 后的情况?  充电器故障寄存器除了报告 BATOVP 之外、还必须报告其他情况。  电池组保护器 FET 是否抖动 (打开和关闭)?  如果您禁用充电、它看起来是否更稳定?

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       当 TS 功能被启用而充电功能被禁用时、上述波形被捕捉。 如果 TS 被禁用、机器将不会重新启动或关闭。

        您能否帮忙拉拢电池电量监测计芯片 BQ28Z610团队成员、和您一起进行综合分析? 我觉得现在这个问题需要两个小团队做综合分析、因为我们也把同样的问题发送回了 BQ28Z610的技术支持团队、他们也觉得这很奇怪、但不是 BQ28Z610的问题。 这个问题已经困扰了我们一个月了、我们觉得我们还没有真正找到根本原因。

        我 还获取了有关 BQ28Z610的一些信息、如下所示:

        情形1:我 )了 EV2300和一个电池、并将其放入恒温器、它从高温(55°(变为低温)-20°(再变为高温)55°。 登录: battery1.log

       1588.battery1.log

       CASE2:我在产品上安装了电池、电池的 SDA 和 SCL 连接到 EV2300、TS 引脚连接到 bq25792。 再次说明、从高温到低温再到高温。 在第二个测试中、我们的器件进行了重新启动。 日志:设备 battery.log

       器件 battery.log (&D)

       battery.gg.csv

    BQ25798原理图和 BQ28Z610 原理图,如下:

        

    当我将 BQ28Z610的 UTD&UTC 阈值设置为0°时,整个设备将  在0°重新启动或关闭,如果 UTD&UTC 阈值设置为-5°,整个设备将 在-5°附近重新启动或关闭。 当我将 BQ25798 0x18位0设置为1 (TS 忽略)时、器件将不会重新启动或关断。

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    好的。  我将发送给监测计团队。  但首先、充电器 TS 引脚仅影响充电器从 SYS 到 BAT 的充电电流并可能影响终止的调节电压、但仅当它和充电都启用时。  如果充电被禁用、TS 引脚根本不会影响充电器的运行。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这是一个重复的主题。 我将在 该 E2E 主题上回答该问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny &Jeff、您好、

            我已查看了您的说明、并且根据您的建议、我们将尝试手动关闭 DSG FET、CHG FET、甚至是 FT-EN

            向您提供结果。  也许我同事之前的描述不准确。

            请参阅我之前的描述。 当机器可能重新启动或关闭时(此时 UTD 和 UTC 阈值为0 °)、

            在分析实验期间、我们碰巧将 UTD 和 UTC 阈值温度点更改为-5 °。

            然后、该机器确实具有围绕-5 °重新启动的可能性、因此我们推测它可能与 UTD 和 UTC 设置相关。

            如果您坚持认为它与它们无关、其他设置是否不合理? BQ28Z610的所有设置信息均已发送至

            在我之前的回复中、请帮您分析我们的设置是否正确或我们的原理图是否错误?

            此外、我要确认的是:

            BQ25798和 BQ28Z610的现有配置具有在0 °C 重新启动或关闭电池的一定可能性、

              并且在重启过程中已经提供了关于 VBUS、VSYS、VBAT 和 VBATP 的波形

             我们设备的所有电源都通过 BQ25798进行转换、无需任何其他方法、

              因此、重新启动期间 VSYS 的压降必须是 BQ25798的行为

            当我将 BQ25798的 TS 设置为 TS 忽略时、不需要更改 BQ28Z610的任何设置、

              绝对不会出现重启或关断。 我们已经对此进行了5天的试验

            在保持 BQ25798 TS 的默认设置的情况下、我们将 UTD 和 UTC 阈值更改为-5 °、

             而在-5 °附近发生重启或关闭的概率确实是正确的、

            我不否认重启或关闭可能是由其他原因引起的、但请勿

            对上述三项实验结果有任何疑问。 我们的实验可以重复上述三个结论。

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610-config.rar

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扬阳:  

    感谢您的更新。 请在您完成测试后告诉我测试的结果。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny &Jeff、您好、

    1. 我们现在在电池内部的数据闪存中将值 FET 控制设置为0x0022作为1。

    2. 当 FET_EN=1时、我会通过命令切换 DSG FET (0x0020)和 CHG FET (0x001F)。 我们测试了两次、主芯片没有重启或者关机。

    3. 当 FET_EN=0时、我无法切换 DSG FET (0x0020)和 CHG FET (0x001F)。 此时,通过使用切换 FET 控件(0x0022)的命令,可以发现 DSG FET 也会切换,但 CHG FET 不会切换,这种现象是否正确?

        4、当 FET_EN=0时、充电芯片 bq25798的 STAT 引脚异常、且连接到该引脚的指示灯闪烁。

    此致、  

    丽水洁