This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:无法使用 BQStudio 或固件更新程序连接到 EV2400。 LED 亮起、器件在器件管理器中列出

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359872/ev2400-unable-to-connect-to-ev2400-with-either-bqstudio-or-the-firmware-updater-leds-are-illuminated-and-device-is-listed-in-the-device-manager

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ25756EVM、、 BQSTUDIO

我们已经购买了一个 EV2400装置、可与 BQ25756EVM 评估板配合使用。
EV2400上的所有三个 LED 都亮起、但 BQStudio 在尝试连接到电路板时发出错误消息"此系统上没有可用的适配器"。 许多用户遇到了相同的问题,因此尝试解决此问题时,请执行以下步骤:
1) 在整个故障排除过程中,计算机和 EV2400会多次通电。 每次尝试都包括尝试 在未连接 BQ25756EVM 板的情况下连接 EV2400、以及  通过 i2c Port2连接 BQ25756EVM 板并通电(但在移除 JP13的情况下禁用充电)

2)尝试使用多根 USB 电缆
3)卸载/重新安装 BQstudio。 包括最新版本(1.3.124)和以前版本(1.3.123)
4)已尝试对 EV2400进行固件更新、导致"Error:No Free EV2400 detected (错误:未检测到免费 EV2400)"。 如果已连接系统但 LED 未亮起、请尝试使用-s 选项运行程序。"
尝试使用-s 选项也没有运气。 尝试了版本0.32、0.28。
5) 5)设置新的 VM、下载的 BQ Studio、仍然 读取相同的错误消息。
6)连接到同事 PC,它工作! 在我们断开连接以再次尝试在我的 PC 上进行复制之前、我们一直无法使板在我们的任何 PC 上再次进行通信 。


 EV2400显示在计算机上的 HID 设备下、"HID 兼容的供应商定义设备"下。  在首次连接或连接到我的虚拟机时、并且正确标识为 Texas Instruments EV2400。

完成上述所有步骤后、我一直无法在此论坛上找到其他潜在的解决方案、即使连接时 LED 始终亮起、我 希望这可能是一个硬件问题、可以通过请求更换来解决。 执行此操作之前、我希望收到一些确认、即没有我遗漏的故障排除步骤、并且该器件确实可以在我的系统中正常工作。 此时、我们无法评估此充电器芯片对我们产品设计的适用性、可能必须选择已知的替代产品。


操作系统: Windows 7
系统/内核:x64 Intel i7-1370P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在此澄清一下、您已在另一台计算机上尝试过 EV2400、它工作正常吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一台计算机可以连接一次,但自那时以来一直无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    如果您可以在另一台计算机上顺利使用 EV2400、但它在一台计算机上无法正常工作、那么这可能是计算机问题、而不是 EV2400问题。 您可以尝试下载 SLUC291以查看这是否允许 EV2400从 EV2400 网页上工作。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny。

    我似乎错过了最初编写的那一步、但 SLUC291程序已经下载、没有任何帮助。
    我要重申的是、对于我们尝试过的两台 PC、EV2400目前都无法正常工作。 此外、无论是固件更新程序还是 BQStudio、EV2400与之根本没有通信。 我的印象是、SLUC291软件用于组件支持、无论是否安装、都不会导致我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    如果 EV2400完全无法使用多个器件进行通信、则可能是您损坏了器件、可能是由于 ESD 造成的。  

    此致、

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

     在操作过程中、将设备放在防静电放电垫上并佩戴接地带时、应遵循所有 ESD 预防措施。

    但是、听起来这是硬件故障、所以我会返回设备、希望更换时能有更好的运气。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    对于退货、请按照 此网页上的步骤操作。  

    此致、  

    Jonny.