您好、E2E:
我有一个 PCB 设计 、其中包含一些采用5V 和12V 输出电压配置的 TPSM33625模块。
此电路由具有2A 电流限制的24V 实验室电源供电、不会在输出端显示任何内容。 使用万用表测量时、两个输出都读出正确的电压。
连接负载后、该模块 会立即断开、从而在输出对地永久短路。 这会导致实验室电源进入恒定电流模式。
但是、如果 在电路上电之前连接了负载、则一切都正常。
我有多个此类板、并且 可以在所有这些板上观察到这种行为、包括5V 和12V 输出。
5V 的连接负载是 USB-C 功率计(通常功耗~200mW)、12V 连接到通常以5W (10W 峰值)运行的 Pi 型电路板计算机、因此不超过0.5A-1A。
您可以看到下面的 PCB 布局:
电路板装配了以下电容器:
- 输入侧- 4.7uF - C3225X7R1H475KT000N
- 输出侧- 22uF - GRM32ER71E226KE15L
您能否帮助我确定导致此问题的原因、以及如何解决?
谢谢你。
斯坦利