This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:热插拔负载时出现故障

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359234/tpsm33625-failure-when-hot-plugging-a-load

器件型号:TPSM33625

您好、E2E:

我有一个 PCB 设计 、其中包含一些采用5V 和12V 输出电压配置的 TPSM33625模块。

此电路由具有2A 电流限制的24V 实验室电源供电、不会在输出端显示任何内容。 使用万用表测量时、两个输出都读出正确的电压。
连接负载后、该模块 会立即断开、从而在输出对地永久短路。 这会导致实验室电源进入恒定电流模式。
但是、如果 在电路上电之前连接了负载、则一切都正常。

我有多个此类板、并且 可以在所有这些板上观察到这种行为、包括5V 和12V 输出。
 5V 的连接负载是 USB-C 功率计(通常功耗~200mW)、12V 连接到通常以5W (10W 峰值)运行的 Pi 型电路板计算机、因此不超过0.5A-1A。

您可以看到下面的 PCB 布局:

电路板装配了以下电容器:

您能否帮助我确定导致此问题的原因、以及如何解决?

谢谢你。
斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    您能否在发生故障事件之前测量 Vout 上的电压?

    我看到以下测试:

    • 电路在无负载的情况下独立工作、可正确调节输出
    • 在负载连接到电路然后上电的情况下、电路正常工作
    • 负载未连接、电路正常工作、然后负载已连接、电路立即失败、故障在使用此测试流程的所有电路板上重现

    如果上面列出的项目符号是正确的、那么这个问题所处的第三个项目符号表示 EOS/将负载热插拔到带电和有源电路上。

    因此、我希望您能够在负载热插拔事件之前、期间和之后捕获 Vout 电压。  

    如果在热插拔期间 Vout EOS 高于 Vin 并且建立了反向电流、则可能足以损坏器件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很遗憾、我目前无法测量 Vout。

    但让我们假设 连接负载后、我可以在输出端观察到一个瞬态尖峰。
    您能否详细说明可能导致这种情况的原因?  这是我使用的标准非电感负载、因此这种行为确实出乎意料。
    另外、如果是这种情况、我将如何 解决该问题? 我的 PCB 布局或组件选择有什么问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 SLUA962以 了解反向电流的影响、从而获取参考信息。  

    请参考下面的机制以及 Vout>Vin 期间的反向电流流动。  

    如果存在任何 EOS 或 Vout 瞬态尖峰、使得 Vout > Vin、则电流将反向流动并流经器件。  

    吉米