This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:EMI (CE 电压)改进问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359998/lm25180-q1-emi-ce-voltage-improvement-questions

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

您好!

由于 EMI 测量、客户正在体验 LM25180的工作频率350 KHz 的倍增。

它的格式与数据表中的 EMI 图类似(使用条件不同)、但比平均限值高大约10dB。

报告: e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_EMI_5F00_Report.pdf

请参阅随附的报告并就 EMI 改进提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您能否分享您的输入滤波器设计的详细信息?  您是否还使用了从次级到 PRI 接地的 CM 电容器?  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输入滤波器设计详情:随附电路参考。

    使用 CM 电容器:2.2nF

    e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_input-filter-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我能说的是、您正顺利通过?  您是否在质疑本底噪声(NF)?  NF 取决于您在测试中假设接收器的校准相同的试验室。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。