请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25180
您好!
由于 EMI 测量、客户正在体验 LM25180的工作频率350 KHz 的倍增。
它的格式与数据表中的 EMI 图类似(使用条件不同)、但比平均限值高大约10dB。

报告: e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_EMI_5F00_Report.pdf
请参阅随附的报告并就 EMI 改进提供建议。