请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 亲爱的克里斯
背景:在某些特殊使用场景中、由于工作环境温度较高、芯片内部温度超出85 °默认的过温保护阈值、导致芯片过热保护停止工作;
问题:1. 在保证芯片结温不超过150 °C 的条件下、是否存在将芯片内部过热保护阈值调整到120 °C 的风险、以及是否影响芯片的使用寿命;
2、在环境温度超过85 °C 但结温不超过150 °C 的环境中工作、对芯片有何影响、以及对芯片的使用寿命有何影响;
请王先生帮您找到原厂确认并回复;