This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于调整内部过热保护点阈值的疑问

Guru**** 2463450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360637/bq76952-doubts-about-adjusting-the-threshold-of-internal-overheating-protection-points

器件型号:BQ76952

亲爱的克里斯

背景:在某些特殊使用场景中、由于工作环境温度较高、芯片内部温度超出85 °默认的过温保护阈值、导致芯片过热保护停止工作;
问题:1. 在保证芯片结温不超过150 °C 的条件下、是否存在将芯片内部过热保护阈值调整到120 °C 的风险、以及是否影响芯片的使用寿命;
2、在环境温度超过85 °C 但结温不超过150 °C 的环境中工作、对芯片有何影响、以及对芯片的使用寿命有何影响;
请王先生帮您找到原厂确认并回复;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    Unknown 说:
    1. 在确保芯片结温不超过150 °C 的条件下、是否存在将芯片内部过热保护阈值调整到120 °C 的风险以及是否会影响芯片的使用寿命;

    此器件的额定温度高达85°C。 如果 IC 温度超过此温度、我们无法保证数据表规格。 还可能会更快地降低 IC、从而影响使用寿命。  

    Unknown 说:
    2. 在环境温度超过85 °C 但结温不超过150 °C 的环境中工作时、该电容对芯片有何影响、以及是否会影响芯片的使用寿命;

    是的、这是可能的。 尽管它可以在超过85°C 的温度下工作、但我们无法保证其在这些温度下的任何精度或功能。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙