This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:UVLO/SYNC 是否可以连接 MCU IO 控制?

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352342/lm5155-q1-could-uvlo-sync-connect-mcu-io-control

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

TI 人很好

如下图所示、我们之前使用的 LM5155电路在加电时自动开启。 我们现在想使用微控制器来控制上电后的电源开启和关闭。 是否可以默认下拉12引脚 UVLO/SYNC 并通过串行电阻 IO 将其控制在3.3V 或1.8V? 查看规格和设计指南、他们似乎没有这样的案例陈述、这是否会导致每次打开电源时启动缓慢? 另外、也可以从规格书中的时序图了解、UVLO/SYNC 拉低电平时间是否可以小于35uS、而无法关闭功率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    LM5155的 UVLO 引脚可用于禁用和启用器件。
    拉低 UVLO 时、器件将进入关断模式且不会发生开关。
    如果将 UVLO 拉至使能阈值以上、器件将再次以软启动的方式启动。

    如果关断和开启发生迅速、SS 的电压将不会完全放电、因此软启动时间会大大缩短。

    为了设计外部禁用/使能电路、我强烈建议实现100mV 的迟滞。 这将避免在两个状态之间发生抖动。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,您能帮助解释为什么这里是滞后电路设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    该器件已经实现了内部迟滞。
    这是为了防止在关断和导通期间在运行阶段和关断阶段之间跳跃。

    我关于额外外部迟滞的评论主要针对微控制器开启/关闭高频器件的情况。
    我们最近有一位客户注入了 UVLO 信号、在很短的时间内将引脚拉高和拉低几次。 这会导致一些不规则的开关周期(但对器件没有任何风险)。

    如果您的微控制器不是这种情况、那么应该没有问题。

    此致、
    尼克拉斯