主题中讨论的其他器件:LM5155
TI 人很好
如下图所示、我们之前使用的 LM5155电路在加电时自动开启。 我们现在想使用微控制器来控制上电后的电源开启和关闭。 是否可以默认下拉12引脚 UVLO/SYNC 并通过串行电阻 IO 将其控制在3.3V 或1.8V? 查看规格和设计指南、他们似乎没有这样的案例陈述、这是否会导致每次打开电源时启动缓慢? 另外、也可以从规格书中的时序图了解、UVLO/SYNC 拉低电平时间是否可以小于35uS、而无法关闭功率输出?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 人很好
如下图所示、我们之前使用的 LM5155电路在加电时自动开启。 我们现在想使用微控制器来控制上电后的电源开启和关闭。 是否可以默认下拉12引脚 UVLO/SYNC 并通过串行电阻 IO 将其控制在3.3V 或1.8V? 查看规格和设计指南、他们似乎没有这样的案例陈述、这是否会导致每次打开电源时启动缓慢? 另外、也可以从规格书中的时序图了解、UVLO/SYNC 拉低电平时间是否可以小于35uS、而无法关闭功率输出?


尊敬的 Tony:
感谢您使用 e2e 论坛。
LM5155的 UVLO 引脚可用于禁用和启用器件。
拉低 UVLO 时、器件将进入关断模式且不会发生开关。
如果将 UVLO 拉至使能阈值以上、器件将再次以软启动的方式启动。
如果关断和开启发生迅速、SS 的电压将不会完全放电、因此软启动时间会大大缩短。
为了设计外部禁用/使能电路、我强烈建议实现100mV 的迟滞。 这将避免在两个状态之间发生抖动。
此致、
尼克拉斯
尊敬的 Tony:
该器件已经实现了内部迟滞。
这是为了防止在关断和导通期间在运行阶段和关断阶段之间跳跃。 
我关于额外外部迟滞的评论主要针对微控制器开启/关闭高频器件的情况。
我们最近有一位客户注入了 UVLO 信号、在很短的时间内将引脚拉高和拉低几次。 这会导致一些不规则的开关周期(但对器件没有任何风险)。
如果您的微控制器不是这种情况、那么应该没有问题。
此致、
尼克拉斯