主题中讨论的其他器件:UCC28C54
您好
在反激式交流/直流转换器的附加 Webench 设计中、Webench 计算出 RCD 缓冲电路的功率损耗为1202W。
根据 TI 网站上有关缓冲器设计指南行的文章、链接如下、给出了用于计算缓冲器功率损耗的公式。 
webench 设计操作值提供了以下参数
VSN = 214、2V
Ipeak = 1847 A
N = 119:12 = 9、92
Vo = 12 V
FS = 41951 Hz
Webench 未指定任何泄漏电感 Llk。
那么、我的第一个问题是- Webench 如何计算缓冲电路的功耗?
使用给定的值并求解泄漏得到 Llk = 7、5uH
Webench 指定了1552mH ETD34 Wurth 变压器、看一下其他 ETD34变压器、泄漏电流通常约为该值的10倍。
我的第二个问题是- 这真的是实际的泄漏电流和功率损耗吗?如果是、有哪些规格相似的变压器示例?