This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:webench 如何计算 RCD 缓冲电路功率损耗?

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346513/webench-power-designer-how-does-webench-calculate-rcd-snubber-power-loss

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:UCC28C54

您好

在反激式交流/直流转换器的附加 Webench 设计中、Webench 计算出 RCD 缓冲电路的功率损耗为1202W。

根据 TI 网站上有关缓冲器设计指南行的文章、链接如下、给出了用于计算缓冲器功率损耗的公式。



webench 设计操作值提供了以下参数

VSN = 214、2V

Ipeak = 1847 A

N = 119:12 = 9、92

Vo = 12 V

FS = 41951 Hz

Webench 未指定任何泄漏电感 Llk。

那么、我的第一个问题是- Webench 如何计算缓冲电路的功耗?

使用给定的值并求解泄漏得到 Llk = 7、5uH

Webench 指定了1552mH ETD34 Wurth 变压器、看一下其他 ETD34变压器、泄漏电流通常约为该值的10倍。

我的第二个问题是- 这真的是实际的泄漏电流和功率损耗吗?如果是、有哪些规格相似的变压器示例?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Design-Guidelines-for-RCD-Snubber-of-Flyback-Converters_2D00_Fairchild-AN4147.pdf


e2e.ti.com/.../2352.WBDesign5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 Llk 应该大约为17uH、即 Lm 的1.1%。

    VSN 约为2到2.5 x NVO、NVO = 9.9 x (12V +1.05V)= 129.2V、因此、假设为2.5倍

    VSN = 2.5 x NVO = 2.5 x 129.2V = 323V -这与您的214.2V 不同。

    IPk = 1.735A、对于引脚= PO +IPW Pd = 84W + 14W = 98W、不需要1.847A

    此外、PSN 不仅仅是缓冲 Pd、因为并非所有 PSN 都会对缓冲电阻器不起作用、某些 PSN 也会耗散到 MOSFET M1

    基于 M1器件 IPP65R190CFD、Coss = 86pF、在打开时通过 M1通道耗散约 PM1 = 0.56W。

    因此、PSN = Pd + PM1 = 1.2W + 0.56W = 1.76W

    通过上述调整以及消息中的公式、泄漏电感约为17uH、即 Lm 的1.1%。

    根据我们的设计经验、这是典型情况、但在较低端的情况下、仍处于合理范围内。  

    请注意、漏电感的额定值通常不是很好、 另外、通常情况下、根据我们所知、长时间与不同供应商合作后的实际规格要大得多、主要原因是漏电测试一般不是生产测试、因此可以松散地指定这些测试的范围以保证其可靠性。 根据我们的经验、泄漏通常处于1%到2%的 Lm 范围内、此 webench 估算仍处于有效范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从帖子以及随附数据中的部分信息和值中找出答案、而不是自己制作的与所询问问题无关的内容。

    Webench 文档中提供了 VSN、正如我在上面的第一篇文章中所写的那样、声明 VSN = 214、2V

    Ipeak 也被赋予了1847 A。 不像你说的1735 A。  

    如果 webench 给出的功率损耗也包括 MOSFET 中的损耗,那么缓冲电路中的损耗甚至低于1202 w ,这让我的问题更加有效。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将看到我是否可以让 webench 团队解答 Pd = 1.2W 的确定方式。  这可能需要一些时间、因为我不确定该型号的设计人员是否仍然可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 团队收到了我关于如何估算缓冲器 Pd 的问题的请求。 团队就是要找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我正在等待答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们正在研究这个帖子。 请允许我们有时返回您的查询。  

    感谢您的患者支持。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请给我们更多的时间来回答此问题。  

    感谢您的耐心支持。

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何处理此问题?
    问题真的看起来不是很难回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    今天的问候!

    UCC28C54器件的 WEBENCH 模型中有一个小错误、我们不得不先修复。

    我们还注意到、相对于您共享的缓冲器 Pd 公式、WEBENCH 模型中的缓冲器 Pd 计算存在差异。 在 WEBENCH 上、我们考虑将 Rsnubber 损耗和二极管损耗作为缓冲器损耗的一部分、此值与您分享的上述公式不匹配、我们与产品专家在这方面证实了这一点。

    请给我们更多时间确认。

    感谢您的持续支持。  

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 WEBENCH 模型中显然存在几个非常大的错误。
    但为了回答我的问题、您真的不需要修复它们。

    公式不是我共享的、是您共享的、我只是引用了您的文档。

    很多内容似乎与 WEBENCH 和数据表不匹配、但完全不可能获得任何答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomos、
    我们仍在就您提出的两个问题与产品专家进行合作。

    Webench 使用与上述共用公式不同的公式计算缓冲器功率耗散。 因此、您可能无法使用 Webench 的功率损耗来反向计算漏电感。

    通常、漏电感值在 Lm 的1%到2%以内。

    同时、我们将检查缓冲器计算中使用的 Webench 公式是否给出了正确的估算值。 一旦我收到产品专家的最新消息、我们将与您分享我们的观察结果。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     WEBENCH  团队已经审阅了用于计算  WEBENCH 上缓冲器功耗的公式。 请参阅我们的观察结果:

    1.  WEBENCH 上使用的功率耗散公式 不正确,与  Fairchild 应用手册不符。 我们目前正在更新  WEBENCH 上的功率耗散公式。 产品专家正在讨论  Fairchild 应用说明 公式的准确性。 一旦得出结论、 WEBENCH  团队就会更新该模型。

    2.在  WEBENCH 上,假定漏电感为包括功率耗散在内的所有计算的初级电感的2%。 由于功率耗散公式不正确、因此反向计算的漏电感值也不正确。

    3、@现在要考虑到漏电感假设为一次侧电感的2%(和上面回复中的 S ã o Hong Huang 分享)。 同时、我们将更新  WEBENCH  模型、

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sateesh

    感谢您提供信息。 我很高兴看到你已经意识到 Webench 是不正确的。 请看一下我有关 UCC28C54和 Webench 设计主题的其他文章、因为 Webench 设计中有许多完全错误的器件。

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的患者支持。 我们将关闭该主题。  

    请选择"Responsible Organization"作为"--WEBENCH Tools"进行进一步查询以便与我们联系。

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G