This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:降压/升压模式和 RSENSE 电阻器故障排除

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359949/tps923653-troubleshooting-buck-boost-mode-and-rsense-resistor

器件型号:TPS923653

大家好!

我正在使用 TPS923653开发一个 LED 驱动器电路、此电路可用于驱动一串具有350mA 恒定电流的 LED。 LED 负载在8.8V 到13.28V 之间变化、并且电路由12V 到16V 的输入电压范围供电、可能最高扩展至24V。

我的目标是利用降压/升压模式、考虑到输入电压有时可能会高于或低于所需的输出电压以保持350mA 输出。 不过、我在 Buck-Boost 模式下遇到了 LED 面板每秒钟左右闪烁一次但没有一直亮着的问题、这表明出现了反复出现的故障情况、尽管似乎没有满足具体的故障标准。

为了进行故障排除、我将电路切换为专门在升压模式下运行、这样可以在一定程度上稳定运行、但设置正确的电流仍有问题:

  • 最初、我使用计算出的576mR RSENSE 电阻器来设置347mA 周围的 LED 电流(_= x = 0.2 / 0.576Ω=  347mA)、但相反、我通过 LED 测量了608mA、并在 RSENSE 上测量了315mV。
  • 将 RSENSE 更改为1.2Ω 后、电流降至250mA、而 VSENSE 为300mV。

目前、我将 PWM 和 ADIM 引脚都连接到高电平、因为我不需要可调亮度—LED 需要完全打开或关闭、由驱动器的电源控制。 我可能对 RSENSE 电阻器的功能存在误解、或者是否存在其他因素影响相对于输入电压变化的输出电流?

在我继续诊断和解决这些问题的过程中、我们非常感谢您提供任何见解或建议。

提前感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../AEIPSU60.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    请参考我的以下评论:

    OVP 电阻分压器设置错误。 这很可能是您在降压/升压模式下看到的闪烁的原因。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [FAQ]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您还可以在此 FAQ 系列中找到其他提示(如故障引脚)- [FAQ] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    为了进行故障排除、我将电路切换为专门在升压模式下运行、这样可以在一定程度上稳定运行、但设置正确的电流仍有问题:

    • 最初、我使用计算出的576mR RSENSE 电阻器来设置347mA 周围的 LED 电流(_= x = 0.2 / 0.576Ω=  347mA)、但相反、我通过 LED 测量了608mA、并在 RSENSE 上测量了315mV。
    • 将 RSENSE 更改为1.2Ω 后、电流降至250mA、而 VSENSE 为300mV。
    [/报价]

    请检查您的输入电压是否大于 LED 正向电压。 如果是、则您无法在升压拓扑中使用 TPS923653  、因为无论 TPS923653是否为 开/关、始终都有一个来自 VIN、电感器、肖特基二极管、感应电阻器、LED 以及接地的电流环路。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    啊、这是我唯一没有查看过的电路部分。

    这种情况得到了很好的处理、在整个输入电压范围内、输出电流处于稳定状态、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师