大家好!
我正在使用 TPS923653开发一个 LED 驱动器电路、此电路可用于驱动一串具有350mA 恒定电流的 LED。 LED 负载在8.8V 到13.28V 之间变化、并且电路由12V 到16V 的输入电压范围供电、可能最高扩展至24V。
我的目标是利用降压/升压模式、考虑到输入电压有时可能会高于或低于所需的输出电压以保持350mA 输出。 不过、我在 Buck-Boost 模式下遇到了 LED 面板每秒钟左右闪烁一次但没有一直亮着的问题、这表明出现了反复出现的故障情况、尽管似乎没有满足具体的故障标准。
为了进行故障排除、我将电路切换为专门在升压模式下运行、这样可以在一定程度上稳定运行、但设置正确的电流仍有问题:
- 最初、我使用计算出的576mR RSENSE 电阻器来设置347mA 周围的 LED 电流(_= x = 0.2 / 0.576Ω= 347mA)、但相反、我通过 LED 测量了608mA、并在 RSENSE 上测量了315mV。
- 将 RSENSE 更改为1.2Ω 后、电流降至250mA、而 VSENSE 为300mV。
目前、我将 PWM 和 ADIM 引脚都连接到高电平、因为我不需要可调亮度—LED 需要完全打开或关闭、由驱动器的电源控制。 我可能对 RSENSE 电阻器的功能存在误解、或者是否存在其他因素影响相对于输入电压变化的输出电流?
在我继续诊断和解决这些问题的过程中、我们非常感谢您提供任何见解或建议。
提前感谢您的帮助!
e2e.ti.com/.../AEIPSU60.pdf