This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Control()、AltManufacturerAccess()和 ManufacturerAccess()以及如何使用它们之间的区别

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361268/bq35100-difference-between-control-altmanufactureraccess-and-manufactureraccess-and-how-to-use-them

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1

大家好、

该线程已锁定、因此我要再次询问。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359553/bq35100-difference-between-control-altmanufactureraccess-and-manufactureraccess-and-how-to-use-them

q35100中是否存在 AltManufacturerAccess()?
bq35100数据表的第7.3.8.2节中有 AltManufacturerAccess ()的说明,但 TRM 中没有该说明。
我检查了 bq28z610-R1的 TRM 中是否有 AltManufacturerAccess ()的说明。
因此,有一个描述。
因此、如果 TRM 中没有对 bq35100的说明、是否意味着
bq35100中不存在 AltManufacturerAccess ()?

当您说上面这个问题的答案是 TRM 时、您的意思是什么?
我在 TRM 中看不到任何内容,所以我不知道数据表中的 AltManufacturerAccess ()是指什么。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TRM、ManufacturerAccessControl ()和 Control ()中的命令,忽略 AltManufacturerAccess ()

     \

    此致、

    埃文