This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:输入侧的浪涌电流。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360845/lmr14206-surge-current-at-input-side

器件型号:LMR14206

大家好!

我正在  为我的新设计选择 LMR14206XMK/NOPB IC。

该设计需要 CE 认证、因此根据、该器件应在8/20us 浪涌电流条件下、在带电到中性点的输入电压处保持2kV、反之亦然。

那么问题是、如果我选择它将维持的浪涌二极管(VCL < Vmax)? 我对 SHDN 引脚有疑问、如果假设我将其连接到 VCC、那么它将能够承受浪涌?

我曾尝试使用另一个 使能引脚限制为2V 至6V 的 make IC、因此已损坏。

我不想在给定的 IC 中失败。 如果可能、请提供 EMI EMC 和浪涌保护电路、或者这些电路可以满足 IEC-61326标准。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用较新的器件、如 LMR43606。

    这种较新的器件具有在下面指定的绝对最大值和 ESD 额定值。   

    由于您在输入端放置了一个 TVS 二极管、因此它应能防止浪涌、并应固定到钳位电压。  

    在这种情况下、请确保钳位电压处于最高42V、以使其处于绝对最大额定值数据表规格范围内。

    对于 EMI/EMC、已针对该器件获取传导(CE)和辐射(RE)数据、如数据表中的图8-19至8-25所示。

    请客户遵循 EVM PCB 布局并在数据表中建议典型的输入 EMI 滤波器。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、但对于 LMR14206的封装和焊接问题 、这一个要容易得多、推荐。

    此外、PCB 的大规模生产和尺寸限制也很重要。  

    我可以使用  LMR14206吗

    我将在 IC 之前添加 EMI EMC 和浪涌保护电路、希望它可以维持下去。

    我应该带着它去吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 听起来您想要引线式封装器件。  

    在这种情况下、请继续使用 LMR14206并参考数据表以了解 ESD 等级、建议的元件选择和 PCB 布局指南。

    此致、

    吉米