大家好!
我正在 为我的新设计选择 LMR14206XMK/NOPB IC。
该设计需要 CE 认证、因此根据、该器件应在8/20us 浪涌电流条件下、在带电到中性点的输入电压处保持2kV、反之亦然。
那么问题是、如果我选择它将维持的浪涌二极管(VCL < Vmax)? 我对 SHDN 引脚有疑问、如果假设我将其连接到 VCC、那么它将能够承受浪涌?
我曾尝试使用另一个 使能引脚限制为2V 至6V 的 make IC、因此已损坏。
我不想在给定的 IC 中失败。 如果可能、请提供 EMI EMC 和浪涌保护电路、或者这些电路可以满足 IEC-61326标准。
谢谢你。