Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28730, UCC28600, UCC28610, UCC28780, UCC28750, LM5023, UCC28781
主题中讨论的其他器件:UCC28600、 UCC28780、UCC28700 、UCC28730、 UCC28750、 LM5023、 UCC28781
大家好、
我们正在寻找一种适用于反激式控制的 IC。 您是否有与 UCC28610 (谷底开关、次级侧调节)类似但不具有共源共栅和恒流模式的 IC? 或者、您是否具有与 UCC2871X (谷底开关、初级侧调节)类似但没有恒定电流模式的 IC? UCC28600等具有 QR 模式(转换模式)的 IC 不适合我们。
为您提供有关我们用例的更多信息:
例如、满载为70W、低输入电压为600VDC、则转换模式(也称为准谐振模式 QR)意味着 MOSFET 始终在第一个谷底开关频率(例如100kHz)。 当负载开始下降时、MOSFET 仍会在第一个谷底开关、但频率会增加。 达到最大频率(UCC28600为130kHz)后、会进入 DCM。 不过、我们主要关注的是负载占满负载的85%至100%、这是主要功能–转换模式(UCC28600)或谷底开关(UCC28610)。
UCC28780看起来非常有趣、但它周围有很多元件。
我们是否还缺少任何其他解决方案?
Br、
斯特凡