This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:没有共源共栅和恒流模式的替代产品?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28730, UCC28600, UCC28610, UCC28780, UCC28750, LM5023, UCC28781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361500/ucc28610-alternative-w-o-cascode-and-constant-current-mode

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28780、UCC28700 、UCC28730、 UCC28750LM5023UCC28781

大家好、

我们正在寻找一种适用于反激式控制的 IC。 您是否有与 UCC28610 (谷底开关、次级侧调节)类似但不具有共源共栅和恒流模式的 IC? 或者、您是否具有与 UCC2871X (谷底开关、初级侧调节)类似但没有恒定电流模式的 IC? UCC28600等具有 QR 模式(转换模式)的 IC 不适合我们。

为您提供有关我们用例的更多信息:  

例如、满载为70W、低输入电压为600VDC、则转换模式(也称为准谐振模式 QR)意味着 MOSFET 始终在第一个谷底开关频率(例如100kHz)。 当负载开始下降时、MOSFET 仍会在第一个谷底开关、但频率会增加。 达到最大频率(UCC28600为130kHz)后、会进入 DCM。 不过、我们主要关注的是负载占满负载的85%至100%、这是主要功能–转换模式(UCC28600)或谷底开关(UCC28610)。

UCC28780看起来非常有趣、但它周围有很多元件。

我们是否还缺少任何其他解决方案?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您与我们联系。

    遗憾的是、UCC2871x/UCC28700/UCC28730等大多数离线反激式(尤其是 PSE)都具有恒流控制。 所以在此系列器件中没有其他选择。

    在 SSR 选项中、有这种新的低成本 UCC28750、它不具有 CC 模式、而是具有频率折返和突发模式的固定频率控制器。

    如果要寻找类似 LM5023的 QR、也可以选择与 UCC28600类似的解决方案。

    是的、可以使用 UCC28780、但它具有额外的开关来回收泄漏能量、还有 UCC28781、即 ZVS 反激、通过控制次级侧 SR 实现零电压开关。 因此、性能方面的 QR (UCC28600系列)< ZVSF (UCC28781)< ACF (UCC28780/2)。

    此致、

    哈里什