This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:交叉频率

Guru**** 2510225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350231/tps55289-crossover-frequency

器件型号:TPS55289

团队成员:

我们最近测试了 连接 TPS552892QWRYQRQ1电路的频率响应、结果显示相位裕度(61.7°)和增益裕度(13.6db)符合标准、但交叉频率低于10kHz、这意味着该电路的带宽低于10kHz。 我们发现大多数降压/升压转换器都具有低交叉频率。

我的问题是:

1.如果负载瞬态满足要求、稳压器的低带宽(低于10kHz)是否可接受?

2.降压/升压和升压转换器的带宽通常是否低于降压转换器? 如果是、为什么?

3、我可以通过优化补偿网络来调整交叉频率、但无论我如何改变补偿网络、优化的带宽都应该受到稳压器本身的限制、那么我怎么知道调节器的带宽限制呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lelian、您好!

    感谢您与我们联系。

    1.负载瞬态是否满足要求可以。

    2. 在升压模式下,有一个右半平面零点,这对 PM/gm 有负面影响。 由于 右半平面零点、我们始终将交叉频率设置为相对较低的值以避免该影响。 因此、通常升压转换器的交叉频率较低。

    3.要增大交叉频率,可以增大 Rcomp。 但这可能会导致 PM/GM 下降。 只要 PM/GM/负载瞬态满足要求、补偿参数是可以的。 无需追求高交叉频率。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆林您好:

    感谢您的回答。

    我还有一个相关的问题、我们发现降压转换器在轻负载条件下的 DCM 模式下具有较低的交叉频率、我想知道是什么导致了 DCM 带宽减小、以及它在理论上对带宽有何影响。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lelian、您好!

    我们需要一些时间来检查 Buck DCM 传递函数、您也可以发布包括 Buck 团队在内的新主题来帮助回答此问题。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好:

    谢谢您的参与、我将在此主题中等待您的回复。  

    这是我从 TI 的相关幻灯片中找到的内容、我想了解有关结论的更多细节、比如为什么该电感器电流行为会降低 DCM 下的带宽。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lelian、您好!

    感谢您的反馈、请允许我们花点时间对此进行投资。 我们会在获得一些结果时返回给您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lelian、您好!

    感谢您的耐心等待、请查看随附的应用手册以了解详细信息。

    由于 DCM 下的不连续运行、环路传递函数发生变化、因此总环路响应显示不同的结果。

    https://www.ti.com/lit/an/slva301/slva301.pdf

    BRS、

    布莱斯