团队成员:
我们最近测试了 连接 TPS552892QWRYQRQ1电路的频率响应、结果显示相位裕度(61.7°)和增益裕度(13.6db)符合标准、但交叉频率低于10kHz、这意味着该电路的带宽低于10kHz。 我们发现大多数降压/升压转换器都具有低交叉频率。
我的问题是:
1.如果负载瞬态满足要求、稳压器的低带宽(低于10kHz)是否可接受?
2.降压/升压和升压转换器的带宽通常是否低于降压转换器? 如果是、为什么?
3、我可以通过优化补偿网络来调整交叉频率、但无论我如何改变补偿网络、优化的带宽都应该受到稳压器本身的限制、那么我怎么知道调节器的带宽限制呢?
谢谢。
、