This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS612592:VOUT 引脚上的泄漏电压

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS612592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360830/tps612592-leakage-voltage-on-vout-pin

器件型号:TPS612592

大家好、

我想再次与您确认一下、如果 TPS612592 VOUT 引脚上持续存在漏电压[器件未运行]、它是否会存在可靠性方面的风险?

我检查了 VOUT 上的 AMR 是7V、这个值比泄漏电压高得多、我想再次与您确认一下。 谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    就没有问题了。

    此致、

    特拉维斯