This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:如果仅使用 OUTx1引脚、如何处理 OUTx2引脚

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360654/ucc5880-q1-how-to-deal-with-outx2-pin-if-only-outx1-pin-is-used

器件型号:UCC5880-Q1

您好专家

如果设计人员在硬件和软件中仅使用 OUTx1引脚。 如何处理 OUTx2引脚? 保持断开还是其他方式?

如果 OUTx2保持开路、是否报告了任何故障或警告?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果 OUTx2保持开路、则会导致 gm_fault、噪声也会耦合并导致问题。

    您仍然可以将所有输出连接在一起。 我假设客户不想使用所有可用的驱动强度、因此他们不想使用其他输出。

    如果您看下面、他们可以将 GDX 设置为011、然后驱动程序将仅使用 OUTx1来提供和吸收电流。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshat

    您仍然可以将所有输出连接在一起

    您是指以下连接解决方案吗? 即使不使用 OUTx2、OUTx2仍应与 OUTx1连接。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    正确! 下面是 GDX 设置为000时会发生什么的示例。 即使连接了所有电阻器、它也将仅使用 GDX 真值表中选择的输出。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢