尊敬的 David:
我们客户的拓扑是 SOC->MB 到 UB 连接器->Cable ->MB 到 UB 连接器->Redriver->Type-C 连接器。 建议的前置通道布线长度是否包括电缆长度? 还是 PCB 布线长度?

2.是否低于要求必须?
关于图示的拓扑、#VIA 将超过规格、 除非信号线全部在 表层布线、这对于客户而言很难


3.请根据以下说明确认前置通道和后置通道的驱动能力对于主机转接驱动器是否为8dB、对于转接驱动器至连接器是否为1.5dB?

此致、
岳雅登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我们客户的拓扑是 SOC->MB 到 UB 连接器->Cable ->MB 到 UB 连接器->Redriver->Type-C 连接器。 建议的前置通道布线长度是否包括电缆长度? 还是 PCB 布线长度?

2.是否低于要求必须?
关于图示的拓扑、#VIA 将超过规格、 除非信号线全部在 表层布线、这对于客户而言很难


3.请根据以下说明确认前置通道和后置通道的驱动能力对于主机转接驱动器是否为8dB、对于转接驱动器至连接器是否为1.5dB?

此致、
岳雅登
亚登
Unknown 说:2. 是否满足必须要求?
这不是硬性要求。 但通路引入了反射、越多的通路、就会有越多的反射。 转接驱动器无法清除会影响信号完整性的反射。 因此、建议使用尽可能少的过孔以减少反射。
Unknown 说:3. 请确认前置通道和后置通道的驱动能力对于主机转接驱动器是否为8dB、对于转接驱动器至连接器是否为1.5dB?
这不是硬性要求、长度取决于 PCB 材料、SOC 以及器件的 TX 和 RX 补偿能力。 该电子表格旨在提供比数据表中更灵活的计算。
请使用随附的最新电子表格版本、
谢谢
大卫