This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:连接检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361022/tps25750evm-connection-check

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS25751

大家好、

我应用一个 TPS25750EVM 并想检查其上的一些功能。 我给了它的12V 系统电源、并且 Vbus 上有5V。

我使用 Type C 电缆连接该电路板和手机(Samsung S21+)、但 TPS25750EVM 没有充电电流。 我们是否需要在 TPS25750寄存器上设置任何其他 CMD、如0x29?

我的目的是、我们 将来可以在1.5A 或3A 的电流下调整充电电流。 (供电端口)

此致、

罗伊