请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750EVM 主题中讨论的其他器件: TPS25750、 TPS25751
大家好、
我应用一个 TPS25750EVM 并想检查其上的一些功能。 我给了它的12V 系统电源、并且 Vbus 上有5V。
我使用 Type C 电缆连接该电路板和手机(Samsung S21+)、但 TPS25750EVM 没有充电电流。 我们是否需要在 TPS25750寄存器上设置任何其他 CMD、如0x29?
我的目的是、我们 将来可以在1.5A 或3A 的电流下调整充电电流。 (供电端口)
此致、
罗伊