This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:最高高电平比较器电压(VOH)

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361141/ucc28c43-maximum-high-level-comp-voltage-voh

器件型号:UCC28C43

您好!

自 PCN 20221216002以来的 UCC28C43数据表中指定了 Vref VOH 的最小值为 PCN-0.2V。

1.这种情况的典型值或最大值是多少。 您能否确认最大电压在旧典型值6.8V 的基础上现在为5V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、最大值为 VREF。