This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:UVLO FLT 行为 PSPICE 仿真

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358603/tps2663-uvlo-flt-behaviour-pspice-simulation

器件型号:TPS2663

您好!

我打算在我的设计中将 TPS2663 (1)用作电子保险丝、在两个电源轨上提供 OVP、UVLO 和反向保护。

我将在 PSPICE 中对此进行仿真、但发现 UVLO 似乎未在所需电压下激活。

OVP 功能正常。

在电压低于我的预期值之前、UVLO 不会激活和置位 FLT。

OVP 激活时为30V、我希望 UVLO 激活时为20V。

此部分电路如下所示。

根据数据表参数选择 R1、R2和 R3的值、以设置 UVLO 和 OVP。

我的仿真结果显示、在30V 左右可正确激活 OVP。

当 UVLO 引脚<800mV (阈值应为1.12V 下降)时、在输入(和输出)电压降至12V 以下之前、UVLO 不会触发。

有什么想法、为什么会出现这种情况?

如果这只是我在现实生活中在器件中看不到的仿真怪异行为、我对此很满意、但我也很困惑为什么仿真中会这样做!

感谢您提出任何想法。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    这不是实际器件所预期的结果。 请分享您的项目文件以在我们结束时进行验证。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2663_5F00_All_5F00_Files.zip

    谢谢 Kunal、

    我不确定您需要哪些文件、因此将所有文件都压缩了!

    这是我第一次使用论坛;如果需要、知道我将来应该共享哪些文件会很有用。

    此致

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    谢谢。 我将最后运行仿真并返回。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal、你有任何运气吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys:

    在结束时、我在使用 PSpice 时会遇到一些问题。  我建议您转到 EVM 进行器件评估。 很抱歉耽误你的时间。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。 我们此时不会获得评估模块;我很乐意等待您的 PSpice 问题得到解决! 我们还不是在匆忙中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我很快就会回来讨论这个问题。