This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:元件放置在顶层和底层?

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360836/tps62913-component-placement-on-top-and-bottom-layers

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件: TPS62912

我的设计需要非常小的占用空间、为此、我要将电源电路的元件放置在顶层和底层。
当(屏蔽的)电感器与 TPS62913/TPS62912的位置参考相同时、我是否可以将其放置在底部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于"顶部和底部电源电路"、您能否与我分享一个布局示例、以便我为您进行检查? 如果我理解正确、您是说屏蔽式电感器放在底部、而其他元件放在顶部吗?

    Unknown 说:
    当电感器与 TPS62913/TPS62912具有相同的位置参考时、能否将(屏蔽的)电感器放在底部?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    这个想法会像这样:
    顶层上的 TPS62913
    底层上的电感器和电容

    (组件放置和布线仍在进行中)

    此致
    彼得·梅斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    一个好的布局是、每个电源组件的放置和布线应尽量减少它们之间的路径。 将这些环路区域保持在较小的值可以实现 SMPS 的最佳运行。 建议不要使用过孔来布置这些元件、因为过孔会显著增加布线电感。

    更多详细信息、请参阅       降压转换器的理想 PCB 布局的五个步骤

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些宝贵信息。
    此致
    彼得