请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 主题中讨论的其他器件: TPS62912
我的设计需要非常小的占用空间、为此、我要将电源电路的元件放置在顶层和底层。
当(屏蔽的)电感器与 TPS62913/TPS62912的位置参考相同时、我是否可以将其放置在底部?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Peter:
一个好的布局是、每个电源组件的放置和布线应尽量减少它们之间的路径。 将这些环路区域保持在较小的值可以实现 SMPS 的最佳运行。 建议不要使用过孔来布置这些元件、因为过孔会显著增加布线电感。
更多详细信息、请参阅 降压转换器的理想 PCB 布局的五个步骤
谢谢!
BRS
卢西亚