请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51396A 大家好、
我在 我的一个项目中用了这款 TPS51396A 稳压器、分为两部分。
1. 使用此 TPS51396A 生成5V (5A)稳压器。
2.使用此 TPS51396A 生成3.3 (7A)稳压器。
到稳压器的输入为12V。
目前我正在进行 PI 分析、我想知道、 在哪个频率下应检查两个稳压器的 PDN 阻抗。
请尽快告知我。
此致、
Mohamed A S.